DOCA0248PT-17

Desempenho e limitações para a versão 002.001.000

Desempenho geral e limitações

  • A ligação a uma rede Wi-Fi oculta não é suportada.

  • O Web browser Mozilla Firefox não é suportado

  • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

  • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a dispositivos 128 porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

  • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

  • Alguns dados de identificação dos dispositivos agregados ligados a jusante de um Smartlink SI B ou Smartlink SI D como I/O Smart Link ou dispositivos sem fios) são apresentados na página Web do Panel Server se os dados estiverem configurados e colocados em funcionamento a partir da página Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

  • Mantenha o firmware atualizado para permitir que o Centro de apoio ao cliente da Schneider Electric aceda de maneira remota a páginas Web do Panel Server.

    Remote access certificates for each firmware version are valid up to the dates indicated in the table.

    Panel Server firmware version Remote access certificate validity date

    002.005.000

    08 October 2026

    002.004.000

    10 August 2026

    002.003.000

    07 May 2026

    Para obter mais informações sobre a atualização do firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Limitações relativas à publicação

  • Para dispositivos SmartLink SIB, a versão antiga do SmartLink 001.003.007 e os dispositivos de entrada integrados, configurados como contador de impulsos, quando a publicação se destina à nuvem da Schneider Electric, as unidades não padrão podem ser mal interpretadas e podem ser publicados valores enganodores. Para evitar este problema, nas páginas Web, configure a unidade do contador de impulsos utilizando unidades padrão (SI) (por exemplo, Wh) e utilize o peso do impulso para converter para a unidade pretendida (por exemplo, kWh). Para obter mais informações, consulte a secção Parâmetros de entrada digital de impulso em DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador

  • Quando exportar ficheiros CSV para servidores SFTP ou HTTPS, um volume de dados excessivamente elevado pode causar ficheiros de exportação vazios. Reduza o período de publicação e execute a exportação novamente.

  • Limitação relativa à publicação SFTP: o conteúdo do ficheiro CSV não é consistente com as versões do firmware:

    • Quando utiliza a contextualização de E/S personalizada de um dispositivo de contador de impulsos ligado à entrada integrada do Panel Server, o formato dos ficheiros CSV publicados através do SFTP não é consistente com o formato visualizado com a versão de firmware 001.006.000. Para ver a etiqueta de dados IoCountMeasurement nos seus scripts CSV, introduza IoCountMeasurement no campo Nome do elemento do medidor de consumo nas páginas Web do Panel Server em Definições > Gestão de entrada integrada.

    • A limitação e a solução indicadas acima aplicam-se também a um dispositivo Contador de impulsos ligado a jusante do dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitações relativas àq publicação de topologia para a nuvem da Schneider Electric: todos os dispositivos devem ser ligados pelo menos uma vez ao Panel Server para ativar a topologia correta que vai ser publicada na nuvem da Schneider Electric.

Limitação relativa à configuração do gateway principal/subordinado

  • No que respeita a dispositivos detetados num gateway Panel Server subordinado, as definições de parâmetros introduzidas no gateway subordinado não são transferidas para o gateway Panel Server principal.

  • O Panel Server principal não consegue apresentar e gerir os valores de medição das entradas digitais configuradas no gateway Panel Server subordinado. Recomenda-se a substituição do Panel Server subordinado por um dispositivo I/O Smart Link para ativar as entradas e saídas dos canais configurados no I/O Smart Link para ser apresentado corretamente nas páginas Web Panel Server e publicadas em qualquer aplicação na nuvem associada.

  • Numa configuração com o Panel Server e o PowerTag Link, para dispositivos de energia ligados a jusante a um PowerTag Link subordinado com o gateway Panel Server principal, as medições de Energia ativa recebida e Energia ativa fornecida são apresentadas incorretamente com Nenhum valor de dados (NaN) na página Web Panel Server Monitorização e controlo. Além disso, estas medições não são publicadas na aplicação a montante.

    Como solução, visualize os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida, que são apresentados corretamente com valores precisos nas páginas Web Monitorização e controlo, Página inicial e Tendências e publicadas na aplicação a montante.

    NOTA: Em EcoStruxure Energy Hub (EEH), os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida não são apresentados.

Limitações relativa aos menus Tendências e Página inicial:

  • Durante uma captura de dados, em alguns casos o painel não é carregado devido a um tempo limite. Quando o processo de captura de dados estiver concluído, o painel é carregado.

  • Quando ativar a publicação através de Serviço de e-mail para alarmes ou Serviços da nuvem da Schneider pela primeira vez, pode receber um número elevado de mensagens de e-mail relacionadas com alarmes antigos e existentes, especialmente no caso de um longo historial local. Isto só ocorre uma vez quando a publicação estiver ativada.

  • Na versão de firmware 001.007.000, as medições incluídas na amostra (por exemplo, fase de tensão à escala completa da entrada do transportador (dbV ou dB)) são tratadas como dados agregados. Como resultado, uma mensagem Pedido inválido é apresentada quando visualiza os dados na página Web Tendências. Atualize para a versão de firmware 001.008.000 ou superior para resolver o problema.

  • No menu Tendências, se não for aplicável, alguns dados podem ser propostos no menu de filtro. Por exemplo, Número de fechos do disjuntor não é reposto e Número de disparos do disjuntor são apresentados incorretamente no menu de filtro de dados para dispositivos ligados a um gateway I/O Smart Link. A seleção destes filtros não tem impacto nos dados apresentados nos gráficos de tendência.

Limitações relativas a modelos de dispositivos personalizados

  • Incompatibilidade com determinados modelos de dispositivos personalizados antigos: Se, após a atualização para uma versão de firmware superior a 1.10, forem apresentados erros internos para um modelo de dispositivo personalizado, a causa provável é uma incompatibilidade com o modelo de dispositivo personalizado antigo. A incompatibilidade significa que não é possível eliminar o modelo nem importar uma nova versão do mesmo. Efetue uma cópia de segurança e contacte o centro de atendimento ao cliente para resolver o problema sem perder dados.

  • As unidades definidas na medição personalizada não são publicadas na nuvem.

  • Para dispositivos sem fios ligados num gateway subordinado, se um modelo personalizado utilizar o mesmo nome de um modelo predefinido e os dispositivos já estiverem associados ao modelo predefinido, siga este procedimento para carregar o modelo personalizado:

    1. Desative qualquer dispositivo já associado ao modelo predefinido.

    2. Carregue o modelo personalizado no Panel Server.

    3. Associe os dispositivos ao modelo personalizado carregado recentemente.

    4. Publique a topologia em caso de utilização do Panel Server com uma aplicação na nuvem da Schneider Electric, por exemplo, EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Limitações relativas à amostragem de dados, registo de dados e alarme

  • Para determinados dispositivos sem fios, os alarmes de Sobretensão e Subtensão podem ser selecionados e não editáveis, mesmo que o valor da tensão nominal não esteja configurado para esse dispositivo.

    Solução:

    1. Defina uma tensão nominal para esses dispositivos. O campo torna-se obrigatório (indicado por uma estrela vermelha).

    2. Nas páginas Web em Gestão de dados > Alarmes, Sobretensão e Subtensão, os alarmes tornam-se editáveis e podem ser selecionados ou desmarcados.

  • Depois de modificar a configuração de amostragem de dados de um dispositivo, as seguintes páginas Web do Panel Server ficam bloqueadas e não estão disponíveis enquanto as alterações estiverem a ser aplicadas:

    • Página inicial

    • Tendências

    • Páginas de gestão de dados

    • Cópia de segurança e restauro

    • Modelos personalizados

  • Quando o utilizador altera a taxa de amostragem de uma medição de dados, podem observar-se os seguintes comportamentos:

    • Os valores “NaN” ou interpolados podem ser inseridos nos dados registados em vez do valor existente, o que indica que a medição de dados já não é correta nem fiável.

    • No que respeita a dados de energia ou acumulados:

      • nas tendências dos dados, podem ser criadas tendências não lineares quando se esperam tendências lineares, devido a pontos de dados em que não existem dados históricos duplicados dos pontos de dados existentes

      • um valor “Nan” pode ser substituído por um novo valor, resultando em tendências não lineares

  • O número de pontos de dados individuais que podem ser amostrados em simultâneo está limitado a 5000 e limitado a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

  • O número de alarmes individuais que podem ser selecionados para publicação está limitado a 500. Entre os 500 alarmes, um máximo de 300 podem ser provenientes de dispositivos Modbus-SL.

  • No menu Notificações, os alarmes associados aos dispositivos eliminados permanecem na lista com um campo de nome de dispositivo em branco. Esta limitação só ocorre se o cliente tiver eliminado dispositivos para os quais tenha sido gerado um alarme após a atualização para a versão de firmware 001.008.000

Limitações em dispositivos específicos

Limitações em dispositivos Acti9 Smartlink Modbus:

  • Para dispositivos Acti9 Smartlink Modbus antigos, quando o Panel Server não consegue ler a versão de hardware porque existem carateres UTF-8 não padrão, um caráter de substituição ( �) é apresentado em Identificação > Revisão de hardware nas páginas Web. Anteriormente, os carateres não padrão não estavam descodificados e Sem dados era apresentado.

Limitações em dispositivos SmartLink SIB:

  • Os dispositivos SmartLink SIB antigos não suportam medições ou alarmes introduzidos após a substituição de dispositivos SmartLink SIB por dispositivos I/O Smart Link. Estas medições e alarmes não estão, portanto, disponíveis no gateway principal quando um dispositivo SmartLink SIB é utilizado como gateway subordinado.

Limitações em dispositivos I/O Smart Link:

  • Quando colocar em funcionamento um I/O Smart Link (para substituir um Acti9 Smartlink Modbus antigo pela versão de firmware 001.003.nn) no software EcoStruxure Power Commission, sair de Nenhum na linha Elemento de sinal causa um erro quando o dispositivo é colocado em funcionamento no Panel Server. Não é possível guardar a configuração de colocação em funcionamento do I/O Smart Link no Panel Server.

  • Os dispositivos I/O Smart Link suportam os seguintes carateres especiais:

    ASCII

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    11

    12

    13

    14

    15

    30

    32

    33

    61

    63

    64

    93

    95

    Caráter

    espaço

    !

    #

    $

    %

    &

    *

    +

    ,

    -

    .

    =

    ?

    @

    \

    ^

    _

    |

    ~

  • Tempo de funcionamento, contador de operações e contador de disparos não estão disponíveis em Dispositivos com fios e E/S padrão.

Limitações em dispositivos sem fios:

  • Numa configuração do gateway Panel Server principal/subordinado, a modificação de uma definição contextualizada de um dispositivo para o Panel Server subordinado (por exemplo, a posição auxiliar modificada de SD para SDE) não é refletida automaticamente no gateway principal. É necessária uma atualização manual no Panel Server principal para apresentar as modificações.

  • Auxiliar de indicação sem fios: o Panel Server não gere a notificação de alarme por e-mail ou para as aplicações da nuvem da Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Se um dispositivo PowerTag Control estiver ligado a um gateway subordinado:

      • Sem deteção automática.

      • Não existem dados publicados no gateway principal. Para poder publicar ao nível do gateway principal, tem de ser desenvolvido um modelo personalizado para o gateway principal.

  • PowerTag Display: não é suportado por Panel Server Advanced.

Limitações dos disjuntores da estrutura MasterPacT NT/NW, ComPacT NS e PowerPacT P/R. Para obter mais informações sobre que unidades de disparo e interfaces são suportadas, consulte:

NOTA: Quando adicionar manualmente um dispositivo Modbus, certifique-se de que seleciona o modelo de dispositivo correto na lista Dispositivo. O nome do modelo do dispositivo inclui informações sobre a unidade de disparo e a interface de ligação ou módulo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?