DOCA0248PT-14

Versão de firmware 001.005.000

Novas funcionalidades

  • Cópia de segurança e restauro da configuração Panel Server num Panel Server do mesmo modelo, utilizando as páginas Web Panel Server ou o software EcoStruxure Power Commission.

  • As redes sem fios (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) podem ser desativadas de maneira simultânea e permanente no Panel Server utilizando as páginas Web Panel Server.

  • A porta série do Panel Server pode ser configurada no modo inverso no Panel Server para permitir que qualquer cliente Modbus ligado à porta RS485, para aceder a dados de dispositivos ligados à porta ETH1 e/ou à porta Ethernet ETH2.

  • Publicação no servidor SFTP de dados recolhidos em dispositivos ligados ao Panel Server Advanced.

  • Emparelhamento seletivo com dispositivos sem fio utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

  • Apresentação nas páginas Web do Panel Server, de dados relacionados com entradas digitais Panel Server.

  • Para Smartlink Modbus:

    • Dados relacionados com o dispositivo apresentado em páginas Web do Panel Server.

    • Alarmes predefinidos (disjuntor aberto, disparo do disjuntor, estado de entrada genérico) apresentados nas páginas Web do Panel Server e disponíveis para notificação por e-mail.

  • Publicação de alarmes relacionados com:

    • Problema de comunicação entre um dispositivo e Panel Server quando disponível a partir dos dispositivos finais (consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

    • Definições de manutenção de redução de energia (ERMS) no disjuntor.

    • Os três níveis de alarmes do sensor HeatTag.

  • Dispositivos sem fios suportados adicionais: Acti9 Active Vigi.

Problemas conhecidos

O alarme de disparo de proteção de fuga à terra não é gerido pelo Panel Server para as unidades de disparo ComPacT NS que não oferecem este alarme.

Caraterísticas gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais do Panel Server Advanced na versão de firmware 001.005.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Páginas Web do Panel Server para desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4)

Wi-Fi

2,4 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos sem fios:

  • Até 40 dispositivos sem fios como combinação de sensores PowerTag Energy, sensores de energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicação sem fios para ComPacT e disjuntores PowerPacT, sensores de CO2 sem fios, sensores de temperatura e humidade sem fios, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientais Easergy TH110/CL110 e sensores HeatTagPowerLogic , com um máximo de 3 sensores HeatTag

  • ou até 65 sensores ambientais Easergy TH110/CL110

Comunicação Modbus TCP/IP

Máximo de 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais (ou seja, dispositivos IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado)

Interface homem-máquina (HMI)

Visor Ethernet FDM128

Visor PowerTag Link

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro da configuração do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server e o software EcoStruxure Power Commission

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

Publicação de alarmes relacionados com:

  • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

  • ERMS no disjuntor

  • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização do Panel Server Advanced na versão de firmware 001.005.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

Disponibilidade

Comunicação de série Modbus

Colocação em funcionamento da funcionalidade para utilizar a porta série Modbus no modo inverso utilizando as páginas Web do Panel Server

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Monitorização utilizando as páginas Web do Panel Server

Atualização firmware

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração

Configuração utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Configuração Ethernet para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e dispositivos série Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando as páginas Web do Panel Server

Desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Supervisão

Apresentação de dados dos dispositivos Smartlink Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados de entradas digitais do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados dos dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados) utilizando as páginas Web do Panel Server

Diagnóstico utilizando as páginas Web do Panel Server

Notificação por e-mail

Notificação por e-mail dos alarmes selecionados utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados utilizando as páginas Web do Panel Server

Dados de registos

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada utilizando as páginas Web do Panel Server

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no PC utilizando as páginas Web do Panel Server

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 segundo, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser recolhidos está limitado a 2000 e a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para acionar um e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do Smartlink Modbus:

    • Colocação em funcionamento utilizando apenas o software EcoStruxure Power Commission, não utilizando as páginas Web do Panel Server.

    • O estado da saída Smartlink Modbus não é apresentado nas páginas Web do Panel Server.

    • Alarmes não apresentados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

    • Não é possível controlar o Smartlink Modbus através das páginas Web do Panel Server.

  • Limitações em dispositivos sem fios: PowerTag Control e PowerTag Display não são suportados pelo Panel Server Universal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?