DOCA0248PT-16

Versão de firmware 001.005.001

Novas funcionalidades

  • Deteção automática de dispositivos sem fios ligados sob um gateway subordinado (Panel Server, PowerTag Link ou Smartlink SIB).

  • O gateway Smartlink SIB é suportado de maneira nativa como um gateway subordinado de Panel Server.

  • Definir a energia do dispositivo final utilizando as páginas Web Panel Server (campo Artigo nos detalhes do dispositivo final, campo não publicado nos serviços em nuvem da Schneider Electric).

  • Para qualquer tipo de dispositivos sem fios PowerTag a energia fornecida e recebida está disponível nos registos Modbus (carregue a versão mais recente do DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

  • Autenticação para servidor SFTP melhorada para suportar nome de utilizador e palavra-passe ou nome de utilizador e a chave SSH.

  • Definição das entradas digitais do tipo de contador de impulsos utilizando as páginas Web Panel Server.

Caraterísticas gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced na versão do firmware 001.005.001.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Capacidade de desativar as redes sem fios simultânea e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos sem fios:

  • Até 40 dispositivos sem fios como combinação de sensores PowerTag Energy, sensores de energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT, sensores de CO2 sem fios, sensores de temperatura e humidade sem fios, sensores ambientais PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensores PowerLogic HeatTag

  • ou até 65 sensores ambientais Easergy TH110/CL110

Comunicação Modbus TCP/IP

Máximo de 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais (ou seja, dispositivos IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado)

Interface homem-máquina (HMI)

Visor Ethernet FDM128

Visor PowerTag Link

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro da configuração do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server e o software EcoStruxure Power Commission

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

Publicação de alarmes relacionados com:

  • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

  • ERMS no disjuntor

  • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no PC utilizando as páginas Web do Panel Server

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

A seguinte tabela apresenta a disponibilidade das funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização do Panel Server Advanced na versão de firmware 001.005.001.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

Disponibilidade

Comunicação de série Modbus

Colocação em funcionamento da funcionalidade para utilizar a porta série Modbus no modo inverso utilizando as páginas Web do Panel Server

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Monitorização utilizando as páginas Web do Panel Server

Atualização de firmware

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração

Configuração utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Configuração Ethernet para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e dispositivos série Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando as páginas Web do Panel Server

Desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Supervisão

Apresentação de dados dos dispositivos Smartlink Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados de entradas digitais do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados dos dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados) utilizando as páginas Web do Panel Server

Diagnóstico utilizando as páginas Web do Panel Server

Notificação por e-mail

Notificação por e-mail dos alarmes selecionados utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados utilizando as páginas Web do Panel Server

Dados de registos

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada utilizando as páginas Web do Panel Server

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • Quando a publicação SFTP está ativada, os alarmes são apresentados nas páginas Web do Panel Server, mas não são publicados no Servidor SFTP.

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

    • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a 64 dispositivos porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 segundo, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser recolhidos está limitado a 2000 e a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para monitorização e envio de uma notificação por e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do Smartlink Modbus:

    • Colocação em funcionamento utilizando apenas o software EcoStruxure Power Commission (não disponíveis através das páginas Web Panel Server).

    • O controlo da(s) saída(s) Smartlink Modbus através das páginas Web do Panel Server não está disponível.

  • Limitações em dispositivos sem fios: PowerTag Control e PowerTag Display não são suportados pelo Panel Server Universal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?