DOCA0248PT-13

Versão de firmware 001.006.000

Novas funcionalidades

  • I/O Smart Link (referência A9XMSB11): suporte completo da função de colocação em funcionamento e controlo das saídas do dispositivo utilizando páginas Web do Panel Server.

  • Adição de dispositivos sem fios:

    • PowerTag Control: colocação em funcionamento através de páginas Web do Panel Server ou do software EcoStruxure Power Commission.

    • Sensor de monitorização de descarga parcial PowerLogic PD100: colocação em funcionamento utilizando páginas Web do Panel Server.

  • Definições de entrada digital do PowerTag Control: valores de contextualização predefinidos. Por exemplo, Estado da ventoinha está disponível quando configurar o estado de um dispositivo de E/S ligado a uma das entradas do dispositivo sem fios PowerTag Control 2DI ou a entrada ou saída de um dispositivo sem fios de E/S PowerTag Control.

  • Melhoramentos das funcionalidades do Panel Server para EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor:

    • Panel Server suporta melhoramentos adicionais para propriedades de modelos personalizados, utilizando o software EPC-Web:

      • Opção adicional para propriedades: LogicCode.

      • Ordenação de bytes ao nível da medição.

    • Melhoramentos do PowerLogic HeatTag.

    • Dispositivos série Modbus TCP/IP e Modbus na unidade ID 248 a 254.

    • Panel Server suporta alarmes personalizados em modelos personalizados criados no software EPC-Web.

Caraterísticas gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced na versão do firmware 001.006.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Capacidade de desativar as redes sem fios simultânea e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos sem fios:

  • Até 40 dispositivos sem fios como combinação de sensores PowerTag Energy, sensores de energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT, sensores de CO2 sem fios, sensores de temperatura e humidade sem fios, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientais Easergy TH110/CL110 e sensores PowerLogic HeatTag, PowerTag Control, e PowerLogic PD100 com um máximo de 10 PowerTag Control dispositivos, máximo de 15 PowerLogic HeatTag e no máximo 15 sensores PowerLogic PD100

  • ou até 85 Easergy TH110/CL110 sensores ambientais

NOTA: O número total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag e PowerLogic PD100 não deve exceder 20 dispositivos.

Comunicação Modbus TCP/IP

Máximo de 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais (ou seja, dispositivos IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado)

Interface homem-máquina (HMI)

Visor FDM128 Ethernet

Visor PowerTag Link

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro da configuração do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server e o software EcoStruxure Power Commission

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

  • Em geral, publicação de alarmes suportados pelos dispositivos finais.

  • Publicação de alarmes relacionados com:

    • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

    • ERMS no disjuntor

    • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no PC utilizando as páginas Web do Panel Server

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

A tabela seguinte apresenta a disponibilidade das funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização do Panel Server Advanced na versão de firmware 001.006.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

Disponibilidade

Comunicação de série Modbus

Colocação em funcionamento da funcionalidade para utilizar a porta série Modbus no modo inverso utilizando as páginas Web do Panel Server

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Monitorização utilizando as páginas Web do Panel Server

Atribuição de estado a partir de uma lista de valores predefinidos para cada entrada/saída genérica no Estado de E/S definindo utilizando o software EcoStruxure Power Commission ou as páginas Web do Panel Server

Atualização do firmware

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração

Configuração utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Configuração Ethernet para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e dispositivos série Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando as páginas Web do Panel Server

Desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Supervisão

Apresentação de dados dos dispositivos I/O Smart Link utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados de entradas digitais do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados dos dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados) utilizando as páginas Web do Panel Server

Diagnóstico utilizando as páginas Web do Panel Server

Notificação por e-mail

Notificação por e-mail dos alarmes selecionados utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados utilizando as páginas Web do Panel Server

Dados de registos

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada utilizando as páginas Web do Panel Server

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • Quando a publicação SFTP está ativada, os alarmes são apresentados nas páginas Web Panel Server, mas não são publicados no Servidor SFTP.

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

    • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a 64 dispositivos porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 segundo, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser recolhidos está limitado a 2000 e a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para monitorização e envio de uma notificação por e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do I/O Smart Link:

    • A contextualização de E/S (definição de Estado de E/S no software EcoStruxure Power Commission ou nas páginas Web Panel Server) não está disponível.

    • O estado do disjuntor não é publicado em caso de seleção da família Dispositivos com fios.

    • Elemento de sinal como predefinido E/S padrão não está disponível.

    • Não existe uma configuração predefinida disponível para contadores de impulsos Schneider Electric.

    • Nem o tempo de funcionamento, nem o contador de alteração de estado, nem o contador de disparo para Dispositivos com fios e E/S padrão.

  • Limitações em dispositivos sem fios:

    • PowerTag Control:

      • O ciclo de retorno no modo de contactor não é suportado.

      • A configuração no modo de relé de impulsos não é suportada.

      • Se um dispositivo PowerTag Control estiver ligado a um gateway subordinado:

        • Sem deteção automática.

        • Não existem dados publicados no gateway principal. Para poder publicar ao nível do gateway principal, tem de ser desenvolvido um modelo personalizado para o gateway principal.

        • Não está disponível qualquer função de controlo através das páginas Web do Panel Server.

      • Processo de emparelhamento que deve ser seguido:

        1. Emparelhe os dispositivos PowerTag Control, caso estejam disponíveis na configuração (todos os outros dispositivos sem fios devem ser desligados).

        2. Emparelhe os sensores PowerLogic HeatTag, caso estejam disponíveis na configuração.

        3. Emparelhe o PowerLogic PD100 caso esteja disponível na configuração.

        4. Emparelhe os outros dispositivos sem fios.

    • PowerTag Display: não suportado pelo Panel Server Advanced.

  • Limitações na publicação de topologia para a nuvem Schneider Electric: todos os dispositivos devem ser ligados pelo menos uma vez ao Panel Server para ativar a topologia correta que vai ser publicada na nuvem Schneider Electric.

  • Limitações no modelo personalizado para dispositivos sem fios ligados num gateway subordinado: se um modelo personalizado utilizar o mesmo nome que um modelo predefinido e os dispositivos já estiverem associados ao modelo predefinido, siga este procedimento para carregar o modelo personalizado:

    1. Desative qualquer dispositivo já associado ao modelo predefinido.

    2. Carregue o modelo personalizado no Panel Server.

    3. Reinicie o Panel Server.

    4. Associe os dispositivos ao modelo personalizado carregado recentemente.

    5. Publique a topologia em caso de utilização do Panel Server com uma aplicação na nuvem da Schneider Electric, como EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?