DOCA0248ES-11

Funciones de puesta en marcha y supervisión

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.009.000.

Disponible

No disponible

Funciones de puesta en marcha y supervisión

Disponibilidad

Comunicación serie Modbus

Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server

Entradas digitales (PAS800L)

Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server

Supervisión mediante software EcoStruxure Power Commission

Supervisión mediante las páginas web de Panel Server

Asignación de estado de una lista de valores predefinidos para cada entrada/salida genérica en el ajuste de Estado de E/S mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Panel Server

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Restaurar backup

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server

Configuración

Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission

Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server

Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server.

Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Supervisión

Visualización de datos de dispositivos I/O Smart Link mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server

Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server

Notificación por correo electrónico

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas mediante páginas web del Panel Server

 

Notificación por correo electrónico de alarmas seleccionadas mediante software EcoStruxure Power Commission

Registro de datos

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse mediante páginas web del Panel Server

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con software EcoStruxure Power Commission

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?