DOCA0248ES-17

Nuevas funciones

  • Publicación de datos mediante HTTPS, con autoridad pública de certificación.

  • Mejora de la seguridad para reclamar Panel Server de EcoStruxure Energy Hub: el procedimiento de reclamación utiliza un código de dispositivo además del número de serie de Panel Server. El código del dispositivo está disponible con el número de serie:

    • En el código QR de la parte frontal del Panel Server

    • En las páginas web de Panel Server con los datos de identificación de Panel Server

  • Para dispositivos PowerTag C I/O, envíe un cronograma para el control de salida desde la nube. Una vez recibido y en ejecución, la función permite que el Panel Server ejecute de manera remota órdenes de control programadas, aunque se interrumpa la conexión a la nube.

  • Mejora en la gestión de configuraciones remotas enviadas desde una aplicación en la nube: para configuraciones no válidas, se registra un error en el archivo de autodiagnóstico y se envían comentarios a la aplicación en la nube para mejorar la resolución de problemas.

  • Después de publicar una topología en la nube de Schneider Electric y recibir la configuración remota asociada, el Panel Server muestra la siguiente información en Configuración > Publicación de datos > Topología:

    • Último estado de configuración remota

    • Última fecha de configuración remota correcta

  • Para dispositivos PowerTag, adición de restablecimiento de contadores de energía del widget Energía en la página Supervisión y control, con un mensaje emergente de confirmación.

  • Nuevas mediciones añadidas para los dispositivos inalámbricos aplicables:

    • Demanda de potencia activa

    • Demanda punta de potencia activa con fecha y hora

    • Restablecimiento de la demanda punta de potencia activa

      • Por dispositivo en la página del dispositivo en Supervisión y control

      • Para todos los dispositivos asociados en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Gestión de medidas

  • El intervalo de tiempo de cálculo de demanda se puede establecer en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Gestión de medidas

  • Adición de dispositivo compatible Potenciómetro iEM2455

  • Mejora de modelos personalizados: admite el código lógico SMOD10K para la medición de datos en modelos de dispositivos personalizados creados a partir de software EcoStruxure Power Commission e importados en el Panel Server

  • Mejoras en la experiencia del usuario de las páginas web de Panel Server

    • Las unidades de energía se muestran de manera más consistente en la página Tendencias.

    • Los filtros seleccionados en la página Tendencias se mantienen al cambiar de pantalla o seleccionar dispositivo.

    • El mismo código de color se utiliza para alarmas en diferentes páginas web

    • En la página Supervisión y control, solo se muestran las mediciones relevantes para el dispositivo seleccionado en la ficha Datos avanzados, lo que mejora la legibilidad

    • En la página Mantenimiento, el número de serie del Panel Server se muestra cuando el centro de atención al cliente de Schneider Electric está autorizado a acceder al Panel Server remotamente.

    • El icono triangular "Sin datos" se reemplaza por el icono de advertencia estándar.

  • Registros de diagnóstico mejorados para una mejor experiencia de depuración

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?