Nuevas características para 002.000.000
-
Aumento del número máximo de alarmas que se pueden seleccionar para publicación de 100 a 500. Entre las 500 alarmas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.
-
Introducción de los siguientes dispositivos compatibles:
-
Dispositivos inalámbricos:
-
Dispositivo Exiway Light
-
MasterPacT MTZ con MicroLogic Active AP o EP
-
-
Dispositivos Modbus: Módulo BSCM Modbus SL/ULP
-
-
El punto de acceso Wi-Fi le permite conectarse a la red Wi-Fi del Panel Server desde un smartphone con la aplicación móvil Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. Desde la aplicación puede configurar los dispositivos conectados.
-
Introducción de la zona horaria local, que se puede modificar en . Cuando se establece, se utiliza la zona horaria local:
-
Para los datos mostrados en las siguientes páginas web:
-
Supervisión y control
-
Inicio
-
Tendencias
-
-
En correos electrónicos para alarmas
-
Para los datos publicados en un servidor SFTP o HTTPS
-
Para los datos exportados en un archivo local
UTC se utiliza para publicar en aplicaciones en la nube y registrar datos, incluso cuando la zona horaria local se ha configurado.
-
-
Introducción del soporte para el protocolo RSTP, que admite topologías de anillo Ethernet sólidas para aplicaciones críticas. El RSTP solo está disponible cuando el Panel Server se configura en modo conmutado.
-
Introducción de las siguientes mediciones admitidas:
-
Volumen de vapor (m3)
-
Flujo de vapor (m3/s)
-
Flujo másico de vapor (kg/s)
-
Volumen de aire (m3)
-
Flujo de aire (m3/s)
Estas mediciones se especifican en un modelo de dispositivo personalizado creado en la herramienta de portal web EcoStruxure Power Commission e importada en el Panel Server. Los valores de medición están disponibles en la página web Supervisión y control.
-
-
Mejoras en la experiencia del usuario de las páginas web de Panel Server:
-
Tiempo de carga de páginas web mejorado.
-
Mejoras de la página Gestión de datos:
-
En , introducción de la opción de un solo dispositivo o Todos los dispositivos cuando se selecciona el período.
-
Un banner de mensaje proporciona información sobre la finalidad y el resultado de seleccionar mediciones y alarmas.
-
La fecha y la hora de la última actualización de los datos de medición se muestran en la parte superior de la página.
-
-
En la página web Supervisión y control, introducción de la fecha y la hora de la última actualización de datos de medición en la parte superior de la página.
-
En , introducción de las siguientes secciones:
-
Recupere el firmware correcto con botón para hacer clic y descargar la actualización de firmware correcta del Panel Server directamente en su PC.
-
Más información con botón para hacer clic y acceder a información general relacionada con productos Panel Server.
-
-
La página Inicio ha mejorado el tiempo de carga.
-
La página Tendencias ofrece las siguientes mejoras:
-
Granularidad (mostrar datos por hora, día o mes) añadida en la función de comparación.
-
Período Personalizado añadido en Vista del dispositivo y Vista agregada.
-
Hora de inicio modificable del período de tendencia añadida junto con la fecha.
-
Indicación gráfica (sombreado en gráficos de barras, puntos anaranjados en gráficos de líneas) y consejos de herramientas añadidos para indicar puntos de datos que se calculan por extrapolación o puntos de datos faltantes debido a un período de muestreo modificado.
-
-