Funciones de puesta en marcha y supervisión
En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.010.000.
Funciones de puesta en marcha y supervisión |
Disponibilidad |
|
---|---|---|
Comunicación serie Modbus |
Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server |
|
Entradas digitales (PAS800L) |
Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission |
|
Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server |
||
Supervisión mediante software EcoStruxure Power Commission |
||
Supervisión mediante las páginas web de Panel Server |
||
Asignación de estado de una lista de valores predefinidos para cada entrada/salida genérica en el ajuste de Estado de E/S mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Panel Server |
||
Actualización del firmware |
Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission |
|
Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server |
||
Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission |
||
Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server |
||
Restaurar backup |
Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission |
|
Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server |
||
Configuración |
Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission |
|
Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server |
||
Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server |
||
Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission |
||
Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server. |
||
Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server |
||
Supervisión |
Visualización de datos de dispositivos I/O Smart Link mediante páginas web del Panel Server |
|
Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server |
||
Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server |
||
Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server |
||
Notificación por correo electrónico |
Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas mediante páginas web del Panel Server |
|
Notificación por correo electrónico de alarmas seleccionadas mediante software EcoStruxure Power Commission |
||
Registro de datos |
Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse mediante páginas web del Panel Server |
|
Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con software EcoStruxure Power Commission |