DOCA0248DE-12

Firmwareaktualisierung über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten

Um die Firmware über die Panel Server-Webseiten zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Panel Server während der Aktualisierung der Firmware permanent mit Strom versorgt wird.

  2. Rufen Sie die neueste Version der Firmware des Panel Server ab und speichern Sie sie auf Ihrem PC. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

    • Auf Ihrer Schneider Electric-Länderwebsite

      HINWEIS: Wählen Sie das geeignete Firmware-Update für Ihr Panel Server-Modell aus.
    • Direkt auf der Seite Wartung > Firmware Aktualisierung der Webseiten in Schritt 5 dieses Verfahrens. Das richtige Firmware-Update für Ihr Panel Server-Modell wird automatisch ausgewählt.

  3. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Panel Server über ein Ethernet-Kabel oder über den Wi-Fi-Zugangspunkt. Die Verbindungsverfahren sind im DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch beschrieben.

  4. Gehen Sie wie im DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch beschrieben vor, um auf die Panel Server-Webseiten zuzugreifen.

  5. Navigieren Sie auf den Panel Server-Webseiten zu Wartung > Firmware Aktualisierung. Sie können das richtige Firmware-Update im Bereich Rufen Sie die richtige Firmware ab herunterladen. Klicken Sie auf Download Datei, um die Firmware in Ihren PC herunterzuladen.

  6. Importieren Sie unter Firmware Aktualisierung die Firmware-Datei durch Klicken auf Datei importieren und Auswahl der heruntergeladenen Firmware-Datei in Ihrem Datei-Explorer. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  7. Starten Sie den Panel Server neu, um die Firmware zu aktualisieren.

    HINWEIS: Der Zugriff auf die Panel Server-Webseiten ist während des Neustarts des Panel Server nicht möglich.

  8. Prüfen Sie nach dem Neustart, ob es sich bei der Firmwareversion um die neueste Version handelt, um sicherzustellen, dass die Aktualisierung angewendet wurde.

    Wenn immer noch die alte Firmwareversion vorhanden ist, führen Sie die Firmwareaktualisierung erneut durch.

    Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Kundensupport von Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?