DOCA0248PT-11

Novas funcionalidades

  • Publicação de dados através de HTTPS, com autoridade de certificação pública.

  • Melhoria de segurança de Panel Server através de EcoStruxure Energy Hub: O procedimento de reclamação utiliza o código do dispositivo, além do número de série de Panel Server. O código do dispositivo está disponível com o número de série:

    • Código QR intermitente na parte dianteira do Panel Server

    • nas páginas Web do Panel Server com dados de identificação do Panel Server

  • Para dispositivos PowerTag C I/O, envie uma agenda para o controlo de saída a partir da nuvem. Uma vez recebida e em execução, a função permite que Panel Server execute remotamente ordens de controlo agendadas, mesmo que a ligação à nuvem seja interrompida.

  • Melhoria na gestão de configurações remotas enviadas de uma aplicação na nuvem: Para configurações inválidas, é registado um erro no ficheiro de diagnóstico automático e são enviados comentários para a aplicação na nuvem para melhorar a resolução de problemas.

  • Após publicar uma topologia na nuvem do Schneider Electric e receber a configuração remota associada, o Panel Server apresenta as seguintes informações em Definições > Publicação de dados > Topologia:

    • Último estado de configuração remota

    • Data da última configuração remota bem-sucedida

  • Para os dispositivos PowerTag, adição de reposição de contadores de energia do widget Energia em Monitorização e controlo, com mensagem pop-up de confirmação.

  • Foram adicionadas novas medições para dispositivos sem fios aplicáveis:

    • Exigência de potência ativa

    • Pico de exigência de potência ativa com data e hora de ocorrência

    • Reposição do pico de procura de potência ativa

      • por dispositivo na página do dispositivo em Monitorização e controlo

      • para todos os dispositivos associados em Definições > Dispositivos sem fios > Gestão de medições

  • O intervalo de tempo de cálculo da procura pode ser definido em Definições > Dispositivos sem fios > Gestão de medições

  • Adição do contador de alimentação iEM2455 suportado

  • Melhoria dos modelos personalizados: Suporta o código lógico SMOD10K para medição de dados no modelo de dispositivo personalizado criado a partir do software EcoStruxure Power Commission e importados para o Panel Server

  • Melhorias da experiência do utilizador da página Web do Panel Server

    • As unidades de energia são apresentadas de forma mais consistente na página Tendência.

    • Os filtros selecionados em Tendência são mantidos ao alterar a seleção de ecrãs ou dispositivos.

    • É utilizado o mesmo código de cor para alarmes em páginas Web diferentes

    • Na página Monitorização e controlo, apenas as medições relevantes do dispositivo selecionado são apresentadas em Dados avançados para melhorar a legibilidade

    • Na página Manutenção, o número de série do Panel Server é apresentado quando Schneider Electric O Centro de apoio ao cliente tem autorização para aceder ao Panel Server de maneira remota.

    • Ícone triangular "Sem dados" substituído por um ícone de aviso padrão.

  • Registos de diagnóstico melhorados para uma melhor experiência de depuração

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?