DOCA0248PT-12

Desempenho e limitações

  • Limitação na publicação SFTP: o conteúdo do ficheiro CSV não é consistente com as versões do firmware:

    • Quando utiliza a contexualização de E/S personalizada de um dispositivo de contador de impulsos ligaado à entrada integrada do Panel Server, o formato dos ficheiros CSV publicados através do SFTP não é consistente com o formato apresentado com a versão de firmware 001.006.000. Para ver a etiqueta de dados IoCountMeasurement nos seus scripts CSV, introduza IoCountMeasurement no campo Nome do elemento do medidor de consumo nas páginas Web do Panel Server em Definições > Gestão de entrada integrada.

    • A limitação e a solução acima aplicam-se também a um dispositivo Contador de impulsos ligado a jusante ao dispositivo I/O Smart Link.

  • Limitação na configuração do gateway principal/subordinado: Numa configuração com o Panel Server e o PowerTag Link, para dispositivos de Energia ligados a jusante a um PowerTag Link subordinado com o gateway Panel Server principal, as medições de Energia ativa recebida e Energia ativa fornecida são apresentadas incorretamente com Nenhum valor de dados (NaN) na página Web Panel Server Monitorização e controlo. Além disso, estas medições não são publicadas na aplicação a montante.

    Como solução, visualize os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida, que são apresentados corretamente com valores precisos nas páginas Web Monitorização e controlo, Início, e Tendência e publicadas na aplicação a montante.

    NOTA: Em EcoStruxure Energy Hub (EEH), os dados combinados Energia ativa fornecida + recebida não são apresentados.

  • Limitações nos menus Tendência e Início:

    • Durante uma captura de dados, em alguns casos o painel não é carregado devido a um tempo limite. Quando o processo de despejo de dados estiver concluído, o painel é carregado.

    • Quando ativar a publicação através de Serviço de e-mail para alarmes ou Serviços da nuvem da Schneider pela primeira vez, pode receber um número elevado de mensagens de e-mail relacionadas com alarmes antigos e existentes, especialmente no caso de um longo historial local. Isto só ocorre uma vez quando a publicação estiver ativada.

    • Na versão de firmware 001.007.000, as medições incluídas na amostra (por exemplo, fase de tensão à escala completa da entrada do transportador (dbV ou dB)) são tratadas como dados agregados. Como resultado, uma mensagem Pedido inválido é apresentada quando visualiza os dados na página Web Tendência. Atualize para a versão de firmware 001.008.000 ou superior para resolver o problema.

    • No menu Tendência, se não for aplicável, alguns dados podem ser propostos no menu de filtro. Por exemplo, Repor contagem de fecho do disjuntor e Contagem de disparos do disjuntor aparecem incorretamente no menu de filtro de dados para os dispositivos ligados a jusante a um gateway I/O Smart Link. A seleção desses filtros não tem impacto nos dados apresentados nos gráficos de tendência.

  • Modelo de dispositivo personalizado: as unidades definidas na medição personalizada não são publicadas na nuvem.

  • O Web browser Mozilla Firefox não é suportado

  • Desempenho geral e limitações:

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

    • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a dispositivos 128 porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. A função de ponto de acesso não está disponível.

    • Alguns dados de identificação dos dispositivos agregados ligados a jusante de um Smartlink SI B ou Smartlink SI D como I/O Smart Link ou dispositivos sem fios) são apresentados na página Web do Panel Server se os dados estiverem configurados e colocados em funcionamento a partir da página Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

    • Mantenha o firmware atualizado para permitir que o Centro de apoio ao cliente da Schneider Electric aceda de maneira remota a páginas Web do Panel Server. A validade do certificado de acesso remoto é a seguinte:

      • Versão de firmware 001.006.000: certificado válido até 28 de janeiro de 2024.

      • Panel Server Versão de firmware 001.007.000: certificado válido até 5 de maio de 2024.

      • Panel Server Versão de firmware 001.008.000: certificado válido até 23 de julho de 2024.

      Para obter mais informações sobre a atualização do firmware, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser recolhidos está limitado a 5.000 e limitado a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para monitorização e envio de uma notificação por e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do I/O Smart Link:

    • Tempo de funcionamento, contador de operações e contador de disparos não disponíveis para Dispositivos com fios e E/S padrão.

  • Limitações em dispositivos sem fios:

    • Numa configuração do gateway Panel Server principal/subordinado, a modificação de uma definição contextualizada de um dispositivo para o Panel Server subordinado (por exemplo, a posição auxiliar modificada de SD para SDE) não é refletida automaticamente no gateway principal. É necessária uma atualização manual no Panel Server principal para apresentar as modificações.

    • Auxiliar de indicação sem fios: o Panel Server não gere a notificação de alarme por e-mail ou para as aplicações na nuvem da Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • Se um dispositivo PowerTag Control estiver ligado a um gateway subordinado:

        • Sem deteção automática.

        • Não existem dados publicados no gateway principal. Para poder publicar ao nível do gateway principal, tem de ser desenvolvido um modelo personalizado para o gateway principal.

      • Processo de emparelhamento que deve ser seguido:

        1. Emparelhe os dispositivos PowerTag Control, caso estejam disponíveis na configuração (todos os outros dispositivos sem fios devem ser desligados).

        2. Emparelhe os sensores PowerLogic HeatTag, caso estejam disponíveis na configuração.

        3. Emparelhe o PowerLogic PD100 caso esteja disponível na configuração.

        4. Emparelhe os outros dispositivos sem fios.

    • PowerTag Display: não é suportado pelo Panel Server Advanced.

  • Limitações em MasterPact NT/NW, ComPacT NS, e PowerPact Disjuntores de estrutura P/R

    • MicroLogic 2.0 E. não é suportado

    • MicroLogic 7.0 E é parcialmente suportado.

    • MicroLogic 5.0 E e 6.0 E são suportados.

    • Todos os MicroLogic A, P e H são suportados

    • O Panel Server não suporta várias ligações Modbus/TCP para a interface de comando MicroLogic quando o MicroLogic está ligado a uma interface IFM.

  • Limitações na publicação de topologia para a nuvem da Schneider Electric: todos os dispositivos devem ser ligados pelo menos uma vez ao Panel Server para ativar a topologia correta que vai ser publicada na nuvem da Schneider Electric.

  • Limitações no modelo personalizado para dispositivos sem fios ligados num gateway subordinado: se um modelo personalizado utilizar o mesmo nome que um modelo predefinido e os dispositivos já estiverem associados ao modelo predefinido, siga este procedimento para carregar o modelo personalizado:

    1. Desative qualquer dispositivo já associado ao modelo predefinido.

    2. Carregue o modelo personalizado no Panel Server.

    3. Reinicie o Panel Server.

    4. Associe os dispositivos ao modelo personalizado carregado recentemente.

    5. Publique a topologia em caso de utilização do Panel Server com uma aplicação na nuvem da Schneider Electric, como EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?