Rendimiento y limitaciones
Rendimiento y limitaciones generales:
-
No se admite el navegador web Mozilla Firefox
-
Sin inclusión manual de los dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.
-
La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 128 dispositivos, ya que se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.
-
La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.
-
Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.
-
Se mostrarán algunos datos de identificación de los dispositivos agregados conectados de forma descendente desde un Smartlink SI B o Smartlink SI D (como I/O Smart Link o dispositivos inalámbricos) en la página web de Panel Server si esos datos se configuran y ponen en marcha desde la página web de Smartlink SI B o Smartlink SI D.
-
Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server. La validez del certificado de acceso remoto es la siguiente:
-
Versión de firmware 001.007.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 5 de mayo de 2024.
-
Versión de firmware 001.008.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 23 de julio de 2024
-
Versión de firmware 001.009.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 16 de octubre de 2024
Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
-
Limitaciones en la publicación
-
Limitación en publicación SFTP: el contenido del archivo CSV no es coherente con las versiones de firmware:
-
Cuando se utiliza la contextualización de E/S personalizada de un dispositivo contador de impulsos conectado a la entrada integrada del Panel Server, el formato de los archivos CSV publicados a través de SFTP no es coherente con el formato que se ve con la versión de firmware 001.006.000. Para ver la etiqueta de datos IoCountMeasurement en sus scripts CSV, introduzca IoCountMeasurement en el campoNombre del elemento de medidor de consumo en las páginas web Panel Server en .
-
La limitación anterior y su solución también se aplican a un dispositivo contador de impulsos conectado de forma descendente al dispositivo I/O Smart Link.
-
-
Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.
Limitación en la configuración de la pasarela principal/secundaria
Limitación en la configuración de la pasarela principal/secundaria: En una configuración con Enlace Panel Server y PowerTag, para dispositivos de energía conectados de forma descendente a un Enlace secundario PowerTag con una pasarela primaria Panel Server, ambas medidas Energía activa recibida y Energía activa suministrada se muestran incorrectamente con un valor Sin datos (NaN) en la página web Supervisión y control de Panel Server. Además, estas mediciones no se publican en la aplicación ascendente.
Como solución alternativa, vea los datos combinados Energía activa suministrada + recibida, que se muestra correctamente con valores precisos en las páginas web Supervisión y control, Inicio y Tendencias, y se publican en la aplicación ascendente.
Limitaciones en los menús Tendencias e Inicio:
-
Durante un volcado de datos, en algunos casos, el panel no se carga debido a que se ha excedido el tiempo de espera. Cuando finaliza el proceso de volcado de datos, se carga el panel.
-
Al activar la publicación mediante Servicio de correo electrónico para alarmas o Servicios en la nube de Schneider por primera vez, es posible que reciba una gran cantidad de correos electrónicos relacionados con alarmas antiguas y existentes, especialmente en el caso de un largo historial local. Esto solo ocurre una vez cuando se activa la publicación.
-
En la versión de firmware 001.007.000, las mediciones muestreadas (por ejemplo, la fase de tensión a escala completa de la entrada del portador (dbV o dB)) se tratan como datos agregados. Como resultado, se muestra un mensaje Solicitud no válida al ver los datos en la página web Tendencias. Actualice a la versión de firmware 001.008.000 o superior para resolver el problema.
-
En el menú Tendencias , es posible que se propongan algunos datos en el menú de filtro cuando no corresponda. Por ejemplo, Número de cierres del interruptor sin reinicio y Recuento de disparos del interruptor se muestran erróneamente en el menú de filtro de datos para dispositivos conectados de forma descendente a una pasarela I/O Smart Link. La selección de dichos filtros no tiene ningún impacto en los datos que se muestran en los gráficos de tendencias.
Limitaciones en modelos de dispositivos personalizados
-
Las unidades definidas en la medición personalizada no se publican en la nube.
-
Para dispositivos inalámbricos conectados en una pasarela secundaria, si un modelo personalizado utiliza el mismo nombre que un modelo predefinido y los dispositivos ya están asociados con el modelo predefinido, siga este procedimiento para cargar el modelo personalizado:
-
Ponga fuera de servicio cualquier dispositivo que ya esté asociado con el modelo predefinido.
-
Cargue el modelo personalizado en Panel Server.
-
Reinicie Panel Server.
-
Asocie los dispositivos al modelo personalizado recién cargado.
-
Publique la topología en caso de utilizar Panel Server con una aplicación de nube de Schneider Electric como EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.
-
Limitaciones en el muestreo de datos, el registro de datos y las alarmas
-
Tras modificar la configuración de muestreo de datos de un dispositivo, las siguientes páginas web de Panel Server se congelarán y no estarán disponibles mientras se aplican los cambios:
-
Página Inicio
-
Tendencias
-
Página Gestión de datos
-
Copia de seguridad y restauración
-
Modelos personalizados
-
-
Si el usuario aumenta la tasa de muestreo de una medición de datos, se pueden observar los siguientes comportamientos:
-
podría insertarse un valor "NaN" en los datos registrados en lugar del valor existente, lo cuañ indica que la medición de los datos ya no es correcta ni fiable.
-
Para datos de energía o acumulados:
-
en las tendencias de datos, pueden crearse tendencias no lineales donde se espera que sean lineales, ya que los puntos de datos donde no existen datos históricos se duplican a partir de los puntos de datos existentes
-
podrá sustituirse un valor "Nan" por otro nuevo, lo cual daría lugar a tendencias no lineales
-
-
-
La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear al mismo tiempo está limitada a 5000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.
-
La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para la monitorización y el envío de notificaciones por correo electrónico está limitada a 100.
-
En el menú Notificaciones, las alarmas asociadas a dispositivos eliminados permanecen en la lista con un campo de nombre de dispositivo en blanco. Esta limitación solo se produce si el cliente ha eliminado dispositivos para los que se ha generado una alarma después de actualizar a la versión del firmware 001.008.000
Limitaciones en dispositivos específicos
Limitaciones en I/O Smart Link:
-
Al poner en marcha un I/O Smart Link (como reemplazo de un Acti9 Smartlink Modbus heredado con FW1.3.x) en el software EcoStruxure Power Commission, dejar Ninguno en la línea Elemento de señal genera un error cuando el dispositivo se pone en marcha en el Panel Server. La configuración de puesta en marcha de I/O Smart Link no se puede guardar en el Panel Server.
-
Tiempo de operación, contador de operación y contador de disparo no disponibles para Dispositivos cableados y E/S estándar.
Limitaciones en dispositivos inalámbricos:
-
En una configuración de pasarela del Panel Server de dispositivo principal/secundario, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.
-
Equipo auxiliar indicadores inalámbricos: el Panel Server no gestiona la notificación de alarmas por correo electrónico ni para las aplicaciones en la nube de Schneider Electric.
-
PowerTag Control:
-
Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:
-
Sin detección automática.
-
No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.
-
-
-
PowerTag Display: no es compatible con Panel Server Advanced.
Limitaciones en los interruptores automáticos marco P/R MasterPact NT/NW, ComPacT NS y PowerPacT. Para obtener más información sobre qué unidades de disparo e interfaces son compatibles, consulte
-
Dispositivos Modbus TCP/IP Interruptores automáticos y unidades de control asociadas, conectadas mediante interfaces IFE y eIFE
-
Dispositivos serie Modbus Interruptores automáticos y unidades de control asociadas, conectadas mediante interfaz IFM