Registro de datos (modelo Advanced)

Presentación

Cuando se activa el muestreo de datos, el Panel Server Advanced crea un historial de los datos muestreados (los registra).

Los datos se registran en la memoria de registro, la cual almacena aproximadamente tres años de datos de un sistema (calculados a partir de un máximo de 500 puntos de datos muestreados por minuto) o 788 400 000 puntos de datos de medición. Para obtener más información acerca de las cantidades de datos registrados, consulte Cálculo del período de tiempo de datos históricos.

Cuando la memoria de registro está llena, los nuevos puntos de datos sobrescribirán los más antiguos que haya almacenados.

Disponibilidad

Esta función está disponible en el Panel Server Advanced.

Además de los datos publicados, los datos históricos están disponibles en las páginas web del Panel Server, en Inicio y en Tendencias de datos.

Ajuste de los parámetros

Para habilitar el registro de datos, active el muestreo de datos en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Administración de datos > Muestreo de datos.

Configuración del registro de datos

Configure el registro de datos de la misma manera que el muestreo de datos.

Al configurar el registro de datos, tenga en cuenta la cantidad máxima de puntos de datos que se pueden almacenar y los límites de muestreo recomendados.

El registro de un número excesivo de muestras de datos por período puede afectar al rendimiento de su modelo Advanced, por ejemplo, con un deterioro de la respuesta de las páginas web, períodos de registro perdidos y una menor capacidad de respuesta del Panel Server.

NOTA: Los datos históricos se mantienen si se modifican los ajustes de una medición. Consulte Cambio de la frecuencia de muestreo de datos.

Configuración del registro de datos desde la aplicación en la nube

Cuando hay un Panel Server Advanced conectado a una aplicación en la nube, los datos que se muestrean y publican se registran en el Panel Server Advanced además de publicarse en la aplicación en la nube.

NOTA: El Panel Server Advanced publica los tres últimos meses de datos muestreados cuando se activa la publicación.

Los datos registrados se pueden consultar en las pantallas de Tendencias. La configuración de muestreo y publicación se recibe directamente de la aplicación en la nube y no se puede establecer con las páginas web de puesta en marcha del Panel Server. La memoria de registro del Panel Server Advanced sirve como búfer si se pierde la conexión en la nube. Los datos se publican cuando se restablece la conexión en la nube.

Cálculo del período de tiempo de datos históricos

La memoria de registro almacena hasta 788 400 000 puntos de datos. El período de tiempo equivalente depende del número de dispositivos conectados y del período de muestreo de cada dispositivo. Utilice la siguiente fórmula para calcular el período de tiempo durante el cual el Panel Server almacenará datos.

Calcule el número de puntos de datos muestreados por minuto del Panel Server:

(Número de dispositivos x Número de mediciones) / Período de muestreo = Número de puntos de datos muestreados por minuto (Ndp/m)

Divida el número total de puntos de datos que se pueden almacenar por el número de puntos de datos muestreados para su dispositivo y, a continuación, divida el resultado por el número de minutos que tiene un año (525 950):

788 400 000 / Ndp/m / 525 950 = número de años de registro de datos retenidos en la memoria de registro

En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos:

Número de dispositivos Número de mediciones Número total de puntos de datos muestreados Período de muestreo (min) Muestras por minuto Cálculo Memoria de registro en años

30

30

900

15

60

788 400 000/60/525 950

24,9

10

200

2000

10

200

788 400 000/200/525 950

7,5

30

160

4800

10

480

788 400 000/60/525 950

3,1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?