Go2SE-Landingpage

Einführung

Wenn der QR-Code auf der Frontseite eines Panel Server mit einem Smartphone gescannt wird, auf dem ein QR-Code-Scanner und eine Internetverbindung verfügbar sind, wird die Go2SE-Landingpage angezeigt.

Beschreibung der Landingpage

Der Zugriff auf die Landingpage erfolgt über Android- und iOS-Smartphones. Die Landingpage zeigt die gleiche Menüliste an, mit kleineren Abweichungen in der Darstellung.

Die Landingpage zeigt Folgendes an:

  • Produktreihe

  • Produktreferenz

  • Produktbeschreibung

  • Seriennummer des Produkts

  • Ein Link zu weiteren Details [More details] mit dem Gerätecode (Code) des Panel Server (in Modellen erhältlich, die ab September 2024 hergestellt wurden).

    HINWEIS: Der Gerätecode entspricht den Anmeldedaten des Panel Server. Behandeln Sie diese Informationen vertraulich.
  • Menüs der Landingpage:

    • Characteristics (Kenndaten)

    • Documentation (Dokumentation)

  • Downloadable applications (Herunterladbare Anwendungen)

Das folgende Beispiel zeigt die Landingpage auf einem Android-Smartphone:

Characteristics (Kenndaten)

Bei Auswahl dieses Menüs können Sie auf ein Produktdatenblatt mit detaillierten Informationen zu Ihrem Panel Server zugreifen.

Documentation (Dokumentation)

Bei Auswahl dieses Menüs können Sie auf technische Publikationen in Verbindung mit dem Panel Server zugreifen.

mySchneider-App

Durch die Auswahl dieser App erhalten Sie Zugriff auf die mobile Anwendung des Schneider Electric Customer Care Service, die mySchneider-App, die auf Android- und iOS-Smartphones heruntergeladen werden kann. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App Store. Die Kundenservice-App bietet Self-Service-Anleitungen und einen einfachen Zugriff auf Supportleistungen und Informationen von Experten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?