Page d’accueil Go2SE

Présentation

Lorsque le code QR sur la face avant d’un Panel Server est scanné avec un smartphone qui exécute un logiciel de lecture de code QR et qui est connecté à Internet, la page d’accueil Go2SE s’affiche.

Description de la page d’accueil

La page d’accueil est accessible à partir de smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

La page d’accueil affiche les informations suivantes :

  • Gamme de produits

  • Référence du produit

  • Description du produit

  • Numéro de série du produit

  • Un lien vers Plus d’informations qui incluent le code d’équipement (code) de Panel Server (disponible dans les modèles fabriqués à partir de septembre 2024).

    NOTE: Le code d’équipement représente les informations d’identification de Panel Server. Considérez ces informations comme confidentielles.
  • Menus de la page d’accueil :

    • Caractéristiques

    • Documentation

  • Applications téléchargeables

L’exemple suivant illustre la page d’accueil affichée sur un smartphone Android :

Caractéristiques

Ce menu permet d’accéder à une fiche produit contenant des informations détaillées sur votre Panel Server.

Documentation

Ce menu permet d’accéder aux publications techniques associées à Panel Server.

Application mySchneider

La sélection de cette application permet d’accéder à l’application mobile du service clientèle de Schneider Electric, mySchneider, laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d’applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l’assistance d’experts Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?