Pagina iniziale Go2SE

Presentazione

Quando il codice QR sul lato frontale di un Panel Server viene acquisito con uno smartphone in cui è installato un lettore di codice QR e connesso a Internet, viene visualizzata la pagina iniziale di Go2SE.

Descrizione della pagina iniziale

La pagina iniziale è accessibile da smartphone Android e iOS. Visualizza lo stesso elenco di menu con lievi differenze nella presentazione.

La pagina iniziale mostra:

  • Gamma di prodotti

  • Codice del prodotto

  • Descrizione del prodotto

  • Numero di serie del prodotto

  • Un link per ulteriori informazioni, tra cui codice dispositivo (codice) del Panel Server (disponibile in modelli prodotti a partire da settembre 2024).

    NOTA: Il pulsante codice dispositivo rappresenta le credenziali di Panel Server. Trattare queste informazioni come riservate.
  • Menu della pagina iniziale:

    • Caratteristiche

    • Documentazione

  • Applicazioni scaricabili

L’esempio seguente mostra la pagina iniziale visualizzata su uno smartphone Android:

Caratteristiche

Selezionando questo menu si accede alla scheda tecnica del prodotto con informazioni dettagliate su Panel Server.

Documentazione

Selezionando questo menu si accede alle pubblicazioni tecniche associate a Panel Server.

App mySchneider

Selezionando questa applicazione si accede all’applicazione mobile di assistenza clienti Schneider Electric, app mySchneider, che può essere scaricata su smartphone Android e iOS. Per la compatibilità con gli smartphone, vedere lo store applicazioni. L’applicazione di assistenza clienti offre istruzioni self-service e accesso semplificato all’assistenza e alle informazioni degli esperti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?