Benachrichtigungen (Advanced-Modell)

Einführung

Der Panel Server Advanced ermöglicht die Anzeige einer Liste mit Alarmbenachrichtigungen, die von verbundenen nachgeschalteten Geräten ausgegeben werden.

Die Benachrichtigungsliste dient nur zur Anzeige.

Standardmäßig werden in der Liste Alarmmeldungen angezeigt, die in den 30 Tagen vor dem aktuellen Datum ausgegeben wurden. Sie können andere Zeiträume auswählen oder den Zeitraum anpassen.

Sie können die Informationen sortieren, indem Sie oben in jeder Spalte auf die Pfeilsymbole klicken. Standardmäßig werden die Alarmmeldungen in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die neueste Meldung am Tabellenanfang steht.

Die Liste der Benachrichtigungen zeigt für jeden Alarm die folgenden Informationen an:

  • Alarmdatum

  • Schweregrad-Symbol

  • Name des Geräts, das den Alarm ausgelöst hat. Klicken Sie auf den Namen, um die Überwachungsseite des Geräts mit Details zum Alarm zu öffnen.

  • Alarmname

  • Alarmstatus

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist auf den Panel Server Advanced-Webseiten unter Benachrichtigungen verfügbar.

Anzeigeeinstellungen

Der Zeitraum, für den Alarmbenachrichtigungen angezeigt werden sollen, kann in einer Liste von Optionen ausgewählt werden:

  • Letzte 24 Std.

  • Letzte 7 Tage (Standardeinstellung)

  • Letzte 30 Tage

  • Letzte 90 Tage

  • Benutzerdefiniert (Wählen Sie das Start- und Enddatum des erforderlichen Zeitraums aus)

Sie können Benachrichtigungen in den folgenden Feldern filtern:

  • Schweregrad

  • Geräte-Name

  • Alarm-Name

  • Status

Alarmsymbole

Symbol Beschreibung

Alarm mit hohem Schweregrad. Auftreten.

Alarm mit hohem Schweregrad. Verschwinden.

Alarm mit mittlerem Schweregrad. Auftreten.

Alarm mit mittlerem Schweregrad. Verschwinden.

Alarm mit niedrigem Schweregrad. Auftreten.

Alarm mit niedrigem Schweregrad. Verschwinden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?