Communication Ethernet

Présentation

Panel Server prend en charge les protocoles applicatifs suivants sur Ethernet :

  • Modbus TCP/IP : Modbus TCP/IP est un protocole qui assure la communication client/serveur entre équipements via une connexion Ethernet. Modbus TCP/IP est utilisé pour échanger des données via le port TCP qui a été configuré (port 502 par défaut).

  • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) : HTTPS est une variante du protocole de transfert Web standard (HTTP) qui ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security). HTTPS permet la communication chiffrée et la connexion sécurisée entre un utilisateur distant et Panel Server.

  • Client SFTP (Secure File Transfer Protocol : SFTP est une variante du protocole FTP standard qui utilise le cryptage SSH pour fournir un niveau élevé de sécurité lors du transfert de fichiers.

  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) : RSTP est une version améliorée du protocole STP (Spanning Tree Protocol), un protocole de couche liaison exécuté au sein de ponts ou de commutateurs (Panel Server Universal et Advanced).

Le modèle Entry est muni d’un seul port Ethernet.

Les modèles Universal et Advanced sont munis de deux ports Ethernet. Les ports Ethernet peuvent être configurés dans l’un des modes suivants :

  • Mode commuté :

    • Les deux ports Ethernet appartiennent au même réseau.

    • Une fonction de commutation Ethernet est activée.

    • RSTP peut être configuré et activé.

  • Mode séparé :

    • Les deux ports Ethernet sont connectés à des réseaux locaux (LAN) distincts.

    • Les ports sont isolés les uns des autres, c’est-à-dire que ni le routeur, ni le transfert de paquets n’est activé du point de vue TCP/IP.

    • Le routage Modbus peut être activé du port ETH1 vers le port ETH2 via l’activation du service Modbus sur ETH1.

    • Le routage Modbus peut être activé du port ETH2 vers le port ETH1 via l’activation du service Modbus sur ETH2.

Disponibilité

La fonction de communication Ethernet est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Configuration en mode commuté (modèles Universal et Advanced)

En mode commuté, les deux ports Ethernet (ETH1, ETH2) partagent les mêmes paramètres. Panel Server a une seule adresse IP appliquée aux deux ports Ethernet. Les équipements connectés à l’un des ports Ethernet appartiennent au même réseau Ethernet.

L’utilisation de deux ports simplifie le câblage :

  • L’un des ports peut être connecté à un commutateur au sein du réseau local.

  • L’autre port peut être utilisé pour connecter un PC à des fins de configuration ou pour connecter en local un équipement de recueil de données avec port Ethernet.

  • Il est possible de relier en boucle de chaînage plusieurs équipements Ethernet dépendant du commutateur matériel intégré dans Panel Server. Le chaînage permet aux équipements situés de part et d’autre de Panel Server de communiquer entre eux au sein du même réseau.

NOTE: La topologie en anneau est prise en charge si RSTP est activé.

Le schéma suivant montre une architecture en boucle de chaînage avec les deux ports Ethernet configurés en mode commuté Les deux ports Ethernet sont reliés l’un à l’autre à l’aide du commutateur Ethernet interne de Panel Server. Cela permet aux équipements situés en amont ou en aval de Panel Server de communiquer entre eux au sein du même réseau.

  1. Panel Server

  2. Logiciel de surveillance et de supervision à la périphérie (comme EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation) ou services cloud EcoStruxure (comme EcoStruxure Resource Advisor)

  3. Équipements filaires

  4. Équipements sans fil

Zone de communication IP dans laquelle les ports ETH1 et ETH2 appartiennent au même réseau IP

Configuration en mode séparé (modèles Universal et Advanced)

En mode séparé, un réseau IP est attribué à chaque port Ethernet de Panel Server et chaque réseau IP attribue une adresse IP à Panel Server. Le mode séparé est utilisé pour isoler les équipements Modbus TCP/IP en aval connectés au port ETH2 par rapport aux systèmes de communication en amont connectés au port ETH1. Il n’y a ni routeur ni transfert de paquets au niveau du réseau. Seul le routage Modbus peut être activé.

Les deux ports Ethernet ont des paramètres différents et fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

ETH1 est le port utilisé pour la publication de données vers une application cloud ou un système SCADA. Il peut être configuré sur un client DHCP ou une adresse IPv4 statique. Le service Modbus peut être désactivé si le système en amont est une application cloud ou un navigateur Web permettant d’accéder aux pages Web de Panel Server. Le service Modbus doit être activé si le système en amont est un système SCADA ou un système de gestion des bâtiments utilisant la communication Modbus TCP/IP.

ETH2 est le port utilisé pour la collecte de données afin de connecter des équipements Modbus TCP/IP en aval pour la collecte de données destinées à une application cloud connectée à ETH1 ou pour la gestion par un système SCADA connecté à ETH1. Il peut être configuré sur un client DHCP ou une adresse IPv4 statique. Le service Modbus doit être activé sur ETH1 en cas de connexion à un système SCADA. Il est recommandé de le désactiver en cas de connexion à une application cloud.

Le schéma suivant illustre une architecture avec ports Ethernet configurés en mode séparé.

  1. Panel Server

  2. Logiciel de surveillance et de supervision à la périphérie comme EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation, ou services cloud EcoStruxure comme EcoStruxure Asset Advisor et EcoStruxure Resource Advisor

  3. Équipements filaires

  4. Équipements sans fil

Zone de communication IP accessible à partir du port ETH1

Zone de communication IP accessible à partir du port ETH2

Réglage des paramètres

AVIS
ALTÉRATION DES PERFORMANCES RÉSEAU
Seul un personnel qualifié est habilité à modifier les paramètres Ethernet. Vous devez avoir lu et compris les paramètres Ethernet avant d’entreprendre ces modifications.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de connectivité réseau

La fonction de communication Ethernet est configurée comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau > Ethernet

Paramètres Ethernet (modèles Universal et Advanced)

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web
Configuration du port Ethernet Permet de sélectionner le mode de configuration Ethernet :
  • Sélectionnez Séparé

    pour définir une adresse IP différente pour chacun des deux ports Ethernet de Panel Server. Le mode séparé est configuré pour isoler les équipements Modbus TCP/IP en aval connectés au port ETH2 par rapport aux systèmes de communication en amont connectés au port ETH1.
  • Sélectionnez Commuté (réglage par défaut) pour définir une seule adresse IP appliquée aux deux ports Ethernet ETH1 et ETH2.

Paramètres de Configuration IP

Les paramètres de configuration IP disponibles sont les suivants :

  • Pour le modèle Entry : paramètres du port ETH1

  • Pour les modèles Universal et Advanced :

    • Dans le cas du mode séparé : Paramètres du port ETH1 et Paramètres du port ETH2

    • Dans le cas du mode commuté : Paramètres de port commuté

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Statut de l’interface

  • Actif indique qu’un câble Ethernet est connecté au port Ethernet de Panel Server.

  • Inactif indique qu’aucun câble Ethernet n’est connecté.

NOTE: Ce paramètre n’est pas modifiable.

Adresse MAC

L’adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant unique pour chaque port de Panel Server.

Elle est indiquée sur la tranche de la face avant de Panel Server.

NOTE: Ce paramètre n’est pas modifiable.

Activation IPv6

Permet d’activer ou de désactiver la configuration IPv6 (activée par défaut).

NOTE: Lorsque IPv6 est activé en plus d’IPv4 (qui est toujours activé), les ports répondent aux requêtes amont d’un système de périphérie sur des adresses IPv4 ou IPv6.

Adresse IPv6

Indique l’adresse IPv6. Ce paramètre n’est pas modifiable.

NOTE: Affiché lorsque le paramètre Activation IPv6 est activé.

Paramètres IPv4

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Mode d’attribution

Permet de sélectionner le mode d’attribution IPv4 :

  • Sélectionnez Client DHCP (réglage par défaut) pour obtenir automatiquement les paramètres IPv4.

  • Sélectionnez Statique pour saisir l’adresse IPv4 manuellement.

Adresse IPv4

Permet de saisir l’adresse IP statique de Panel Server lorsque le paramètre Mode d’attribution est réglé sur Statique.

Masque réseau

Permet de saisir l’adresse du masque de réseau IP Ethernet de votre réseau lorsque le paramètre Mode d’attribution est réglé sur Statique.

Paramètres de passerelle

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Mode d’attribution

La configuration de la passerelle est identique à celle du mode de configuration IPv4 et n’est pas modifiable :

  • DHCP (réglage par défaut)

  • Statique

NOTE: La passerelle intègre un client DHCP qui reçoit la configuration IP fournie par le serveur DHCP.

Passerelle

Permet de saisir manuellement l’adresse IP de la passerelle (routeur) lorsque le paramètre Paramètres de la passerelle > Mode d’attribution est réglé sur Statique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?