DOCA0172ZH-09

简介

EcoStruxure 主要系列

EcoStruxure 是施耐德电气研发的基于物联网、即插即用、开放式且具有互操作性的架构与平台,应用于楼宇、数据中心、工业和基础设施四大终端市场中的各行各业。从互联互通的产品到边缘控制到应用、分析与服务,创新无处不在。

概述

EcoStruxure Panel Server 是一种高性能网关,根据型号提供以下功能:

  • 到以下位置的简单快速连接:

    • 边缘控制软件,如 EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure Power Operation

    • 建筑物管理系统,如 EcoStruxure Building Operation

    • 云应用程序,如 EcoStruxure Energy HubEcoStruxure Facility ExpertEcoStruxure Resource AdvisorEcoStruxure Asset Advisor

  • 一体化网关,用于从 IEEE 802.15.4 和 Modbus 设备获取数据,并优化能源和操作管理解决方案。

  • 轻松调试,利用 EcoStruxure Power Commission 软件进行调试,实现设备的即插即用和自动发现功能。

  • 简单操作,利用用户友好的嵌入式网页进行操作,并支持数据上下文,以便仅更相关的分析。

  • 通讯协议:

    • 以太网

    • IEEE 802.15.4

    • Wi-Fi

Panel Server 的 3 个型号为:

  • Entry (PAS400)

  • UniversalPAS600 系列)

  • AdvancedPAS800 系列)

主要特性

EcoStruxure Panel Server 提供以下主要特性:

  • 提供 Modbus TCP/IP 转 Modbus Serial Line (Modbus-SL) 的网关功能

  • 用于以下无线设备的数据集中器:PowerTag EnergyPowerLogic Tag 传感器、环境传感器、Acti9 ActiveHeatTag 传感器、用于 ComPacTPowerPacT 断路器的无线指示辅助装置。有关详细信息,请参阅支持的设备

  • 能够连接到 FDM128 以太网显示器

  • 能够连接到 Schneider Electric 监控软件(如 EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)、EcoStruxure Power Operation (PO)、EcoStruxure Building Operation )或第三方软件

  • 以太网或 Wi-Fi 连接

  • 利用两个以太网端口可选地将上游云连接与现场设备网络分离(UniversalAdvanced 型号)

  • 支持的传输协议:Modbus TCP/IP、HTTPS(不支持 HTTP)和 SFTP

  • 在易于理解的嵌入式网页中提供实时数据

  • 3 年数据记录(Advanced 型号)

  • 用于报告的仪表盘视图(Advanced 型号)

  • 通过与 Schneider Electric 云服务(如 EcoStruxure Energy HubEcoStruxure Facility ExpertEcoStruxure Asset AdvisorEcoStruxure Resource Advisor )的原生连接,执行数据导出

  • 通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行设置,从而允许离线配置准备、以及嵌入式网页

特性可用性

下表显示了 Panel Server 系列主要特性的可用性。

主要特性

EcoStruxure Panel Server

Entry

Universal

Advanced

电源

24 Vdc

PAS600L PAS800L

110-240 Vac/Vdc

PAS600T

110-277 Vac/Vdc

PAS400 PAS600 PAS800

以太网供电 (PoE)

PAS800P

10/100BASE-T 以太网

一个 RJ45 端口

两个 RJ45 端口

两个 RJ45 端口

上游 Modbus TCP/IP 连接性(边缘连接)

上游 Wi-Fi 连接

下游 Modbus TCP/IP 连接性

下游 IEEE 802.15.4 连接性

下游 Modbus-SL 连接性

数字量输入(包括 WAGES(水、空气、气体、电、蒸汽))

两个数字量输入 (PAS600L)

两个数字量输入 (PAS800L)

Wi-Fi 外部天线

IEEE 802.15.4 外部天线

数据采样

数据记录

3 年

Panel Server 和已连接设备的调试工具

  • EcoStruxure Power Commission 软件

  • EcoStruxure Panel Server 网页

Schneider Electric 云应用程序

  • EcoStruxure Energy Hub

  • EcoStruxure Facility Expert

  • EcoStruxure Asset Advisor

  • EcoStruxure Resource Advisor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?