DOCA0172ZH-09

报警电子邮件发布(Advanced 型号)

简介

Panel Server Advanced 让您能够在报警激活时触发电子邮件通知。

为了执行电子邮件服务任务,Panel Server Advanced 必须通过互联网服务提供商或防火墙(带或不带代理管理)连接到互联网。电子邮件服务通过 Schneider Electric 云基础设施提供,以保证高服务质量。

如要执行电子邮件通知,请执行以下操作:

  1. 激活电子邮件服务

    注: 报警电子邮件发布服务和 Schneider Electric 云服务是互斥的,即,这两个功能不能同时启用。

  2. 创建收件人列表

  3. 选择激活时触发电子邮件通知的报警

  4. 发送电子邮件通知

如果 Panel Server Advanced 未成功连接到云服务,请参阅故障排除

可用性

Panel Server Advanced 上提供了此功能。

设置参数

发布功能在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Publication > Publication method > Email service for alarms 中进行设置。

激活电子邮件服务

要激活电子邮件通知服务,请单击 Activate 按钮。

结果: Connection StatusNot connected 变成 Connected

激活电子邮件通知后,报警将显示在网页中。

创建收件人

激活电子邮件通知服务后,您可以填写收件人列表,最多包含 10 个不同的收件人。在 Email recipients 中,输入每个收件人的名称和电子邮件地址,然后单击 Save 按钮。可以编辑或删除列表。

电子邮件地址必须少于 128 个字符。

如要测试该功能,可以向一个选定的收件人发送电子邮件。

电子邮件地址建议

Schneider Electric 建议使用工作或通用电子邮件来发送报警,以免发生任何与隐私相关的问题。

当发生报警时,电子邮件地址被发送到 Schneider Electric 云,并且仅在事务的整个生命周期内保存。从云视角来看,电子邮件地址是临时数据。Panel Server 将电子邮件地址保存在本地,并在每次发生报警时发送。

Schneider Electric 不会保留或使用电子邮件地址以用于除发送报警和事件之外的任何其他目的。

发送电子邮件通知

激活电子邮件通知服务后,所有已启用的报警都会向列表中定义的收件人触发通知。无法选择将电子邮件发送给部分收件人。

来自互联网服务提供商的地址的格式为 noreply@xxx.mail.ecostruxure.se.com。无论为 Panel Server 网页或 EcoStruxure Power Commission 软件选择哪种语言,电子邮件消息都只为英语。

注: 在发生事件与发送邮件之间可能有 4 分钟的时间间隔。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?