DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Panel Server 网页入门

概述

EcoStruxure Panel Server 管理网页,以便配置设置或监控无线设备、有线设备(通过 Modbus-SL 或 Modbus TCP/IP 协议连接)以及 Panel Server Universal PAS600L Advanced PAS800L 的本地数字量输入。

建议使用的 Web 浏览器

可以通过配备 Windows 操作系统的 PC,来访问 Panel Server 网页。

建议使用以下 Web 浏览器来访问 Panel Server 网页:

  • Google Chrome v65.0 或更高版本

  • Mozilla Firefox v59.0.2 或更高版本

安全证书

Panel Server 具有自签名安全证书。当正在连接 Panel Server 时,Web 浏览器上会显示安全消息。接受并继续下一步之前,通过直接将 PC 连接到 Panel Server 或确保网络没有任何流氓设备,来确认已建立与 Panel Server 的通讯。

在 PC 上发现 Panel Server

Panel Server 支持允许自动发现 Panel Server 的 Web 服务设备配置文件 (DPWS)。

在首次通过 PC 发现 Panel Server 时,请执行以下步骤:

  1. 断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi(如有)。

  2. 将 PC 的以太网电缆连接至 Panel Server (请参阅以太网连接)。

  3. 在 PC 上,启动文件资源管理器(Windows 文件管理应用程序),然后单击网络

  4. 等待 EcoStruxure Panel Server 图标显示在网络中的设备列表中。  通电后,可能最多需要 2Panel Server 分钟。

    结果: 网络下显示的 EcoStruxure Panel Server 图标如下:

  5. 双击 EcoStruxure Panel Server 图标。

    结果: Panel Server 网页随即打开。

  6. 如果 Panel Server 未显示在网络下,则:

    1. 执行以下检查:

      • 检查 Panel Server 和 PC 是否连接到同一子网。

      • 如果 Panel Server 使用静态 Ip,则检查 PC 是否使用的是同一网络中的静态 IP(相同子网掩码)。

      • 如果 Panel Server IPV4 处于 DHCP 模式(缺省设置),请在 PC 上设置 DHCP 模式:

        • 访问 PC 的 Windows 控制面板。

        • 单击网络和共享中心

        • 单击更改适配器设置

        • 右键单击局域网连接图标,然后单击属性

        • 从列表中选择 Internet 协议版本4 (TCP/IPv4),然后单击属性

        • 选择自动获取 IP 地址,然后单击确定

    2. 转到步骤 1,然后再次执行该操作。

    3. 如果 Panel Server 仍未显示在网络下,请参阅故障排除

故障排除

如果 Panel Server 仍未显示在网络下,请按照下述步骤进行操作,这些步骤显示了如何将 Panel Server MAC 地址的十六进制值转换为十进制值以获取 Panel Server IP 地址。

Panel Server IPv4 地址是通用地址,例如 169.254.X.Y ,其中 XY 对应于 Panel Server MAC 地址的最后 2 个字节。Y 值取决于以太网交换机的配置。

您需要将 MAC 地址的十六进制值转换为十进制值,才能获取 Panel Server IP 地址。

  1. 请执行以下操作,将 MAC 地址的十六进制值(打印在 Panel Server 正面鼻端上)转换为十进制值以获取 IP 地址:

    • 54-21-44 或更小值开始的序列号

      如果...

      则...

      MAC 地址示例 00-00-54-01-07-70

      Panel Server 处于以太网交换机模式(缺省设置)。

      Y 等于 Panel Server MAC 地址最后一位的十进制值转换值 + 1

      十六进制值 70 转换为十进制后是 112

      Y = 112 + 1 = 113

      因此,IPV4 地址将为 169.254.7.113

      Panel Server 处于以太网分离模式,且 PC 连接到 Panel Server ETH1 端口。

      Panel Server 处于以太网分离模式,且 PC 连接到 Panel Server ETH2 端口。

      Y 等于 Panel Server MAC 地址最后一位的十进制值转换值 + 2

      十六进制值 70 转换为十进制后是 112

      Y = 112 + 2 = 114

      因此,IPV4 地址将为 169.254.7.114

    • 54-21-45 或更大值开始的序列号

      如果...

      则...

      MAC 地址示例 00-00-54-02-07-10

      Panel Server 处于以太网交换机模式(缺省设置)。

      Y 等于 Panel Server MAC 地址最后一位的十进制值转换值。

      十六进制值 10 转换为十进制后是 16

      因此,IPV4 地址将为 169.254.7.16

      EcoStruxure Panel Server 处于以太网分离模式,且 PC 连接到 Panel Server ETH1 端口。

      Panel Server 处于以太网分离模式,且 PC 连接到 Panel Server ETH2 端口。

      Y 等于 Panel Server MAC 地址最后一位的十进制值转换值 + 1

      十六进制值 10 转换为十进制后是 16

      Y = 16 + 1 = 17

      因此,IPV4 地址将为 169.254.7.17

  2. 在 PC 上启动推荐的其中一款 Web 浏览器。

  3. 在地址字段中,输入以 https:// 开头的 Ipv4 地址,然后按 Enter,以访问登录页 https://169.254.XX.YY

    重要: IPv4 地址以 https:// 开头。
  4. 首次连接时,请更改缺省密码(请参阅密码要求)。

  5. 在首次连接时,请检查 Panel Server 固件版本:

    1. Panel Server 网页中,选择 Maintenance > Firmware update > Firmware update ,并记录固件版本。

    2. 将固件版本与 www.se.com 中提供的固件版本进行比较。

    3. 如果 Panel Server 固件不是最新版本,请更新固件(请参阅关于固件更新的详细说明)。

注: 如果忘记了您网关的 IP 配置,或者如果检测到 IP 重复,可以按照上文所述的操作连接到 Panel Server 网页,以恢复或更新网络配置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?