DOCA0172ZH-09

添加/删除 Modbus 设备

简介

Modbus TCP/IP 和 Modbus-SL 设备可通过 Panel Server 网页添加到 EcoStruxure Panel Server 系统或从该系统中删除。

使用列表发现 Modbus TCP/IP 设备

Settings > Modbus devices > Modbus addition > Modbus TCP/IP > Discovery > Selective list 网页中,通过输入每个设备的 IP 地址创建待发现的设备列表。端口始终为 502(请参阅以太网通讯)和单元 ID 255(请参阅 Modbus 网关功能)。

结果:下表显示了在 Modbus TCP/IP 网络上发现的每个设备的以下信息:

  • 图片

  • 设备名称

    注: 如果适用,例如对于第三方设备,会显示 unknown device。在这种情况下,网页中不显示数据。
  • IP 地址

  • 端口

  • 虚拟服务器 ID

设备显示在 Modbus devices 部分中。

手动添加 Modbus TCP/IP 设备

Settings > Modbus devices > Modbus addition > Modbus TCP/IP > Manual addition > IP address 网页中,为每个设备输入以下信息:

  • IP 地址

  • 端口

  • 单元 ID

  • 设备类型

    注: 如果在下拉列表中未包含相应的设备类型(例如,对于第三方设备),请选择 unknown device。在这种情况下,Panel Server 网页中不显示数据。

结果:一旦发现了设备,它便显示在 Modbus devices 部分中。

使用列表发现 Modbus-SL 设备

Settings > Modbus devices > Modbus addition > Modbus serial > Discovery > Selective list 网页中,以列表形式输入必须执行设备发现的 Modbus 地址 (1-247)。

注: 如未输入地址,则针对地址 1 至 10 执行发现。

结果:下表显示了在 Modbus-SL 网络上发现的每个设备的以下信息:

  • 图片

  • 设备名称

    注: 如果适用,例如对于第三方设备,会显示 unknown device。在这种情况下,Panel Server 网页中不显示数据。
  • 虚拟服务器 ID (Server ID)

设备显示在 Modbus devices 部分中。

手动添加 Modbus-SL 设备

Settings > Modbus devices > Modbus addition > Modbus Serial > Manual addition > Server ID 网页中,输入要添加的设备的虚拟服务器 ID,然后选择设备类型。

注: 如果在下拉列表中未包含相应的设备类型(例如,对于第三方设备),请选择 unknown device

结果:一旦发现了设备,它便显示在 Modbus devices 部分中。

添加连接到子 Panel Server 网关的 Modbus-SL 设备

如要添加连接到子/下游 Panel Server 的 Modbus-SL 设备(请参阅示例),请导航至 Settings > Modbus devices > Modbus addition > Modbus TCP/IP > Manual addition > IP address

输入:

  • 子/下游 Panel Server 的 IP 地址

  • Unit ID 中的 Modbus 设备虚拟服务器 ID

  • Modbus 设备类型

    注: 如果在下拉列表中未包含相应的设备类型(例如,对于第三方设备),请选择 unknown device。在这种情况下,Panel Server 网页中不显示数据。

结果:一旦发现了设备,它便显示在 Modbus devices 部分中。

删除 Modbus 设备

  1. 导航至 Settings > Modbus devices > Modbus devices ,以查看所连接的设备的列表。

  2. 选择要从系统中删除的设备。

  3. 单击网页右上角的垃圾桶图标。

  4. 确认删除操作。

    结果:一旦 Modbus 设备成功断开与 Panel Server 的连接,它便不再显示在 Modbus 设备列表中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?