DOCA0172ZH-09

报警

简介

警告
设备不兼容或设备无法工作
维护设备时,不要仅依靠报警。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

对于连接到 Panel Server 的每个设备,可以在发生电气事件和/或通讯丢失时配置报警。当不再满足此报警的条件时,活动报警将消失。

报警按严重性定义:

  • 高严重性

  • 中等严重性

  • 低严重性

Panel Server Advanced ,当显示报警时(请参阅发布报警电子邮件),会通过电子邮件向用户发送通知。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

报警在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Data management > Data sampling > Alarms 中针对选定设备提供。

可以使用每个报警旁边的复选框,选定或取消选定报警。

注: Modbus 寄存器中的报警位始终处于活动状态,因此其不适用于报警网页。
注: Panel Server 连接到 Schneider Electric 云(请参见 发布到 Schneider Electric 云上),则可在云级别管理报警选择。因此,无法启用/禁用来自报警网页的报警。

报警

Panel Server 网页上可用的报警取决于设备类型。有关设备上可用的报警,请参阅所选设备的用户指南。

报警的完整列表如下:

报警严重性 报警描述

高严重性报警

电容器异常 cosphi 报警

电容器异常报警

电容器波动报警

电容器电流过低报警

电容器最大循环数和计数步长报警

电容器过流报警

电容器过载报警

电容器过热警报

电容器阶跃功率损失报警

电容器 THDV 过高警报

电容电压容差报警

最长运行时间报警

断路器故障脱扣报警

断路器分闸报警

断路器脱扣报警

电流互感器监控报警

设备更换报警

电压丢失报警

风扇错误报警

接地故障报警

HeatTag 报警

输入下降沿报警

输入上升沿报警

瞬时过流脱扣报警

集成瞬时过流脱扣报警

内部原因脱扣报警

长延时保护脱扣报警

电压丢失时过流报警

过压报警

过压脱扣报警

并联电弧故障检测保护脱扣报警

串联电弧故障检测保护脱扣报警

SF6 报警

短延时保护脱扣报警

脱扣链故障脱扣报警

内部脱扣单元故障报警

欠压报警

电压互感器监控报警

零电流报警

中等严重性报警

电池低电量报警

未执行脱扣测试报警

低严重性报警

电池报警

接地漏电预警

接地故障预警

长延时过流预警

45% 额定电流报警

50% 额定电流报警

80% 额定电流报警

过流预警

过压预警

测试按钮脱扣报警

注:
  • 对于 MasterPact NT/NW 断路器,ERMS(维护安全设定)功能受到限制。仅当在 IO 模块 1上配置了 ERMS 应用程序时,Panel Server 才支持 ERMS 报警。当 IO 模块 1 的应用程序开关设置到位置 3 时,可能因 IO 模块上的电噪声,而导致您收到 ERMS 激活通知。它不一定表示 ERMS 模式已激活。Schneider Electric 建议始终通过 MasterPact NT/NW 断路器上的 Panel Server 网页和 ERMS 状态指示灯来检查当前报警状态,由此确认 ERMS 的激活状态。有关详细信息,请参阅 NHA67346 Energy Reduction Maintenance Setting (ERMS) System Installation and User Guide

  • 对于 IO 模块通用功能,当输入状态为 1 时,启用报警激活。

选择报警

可以针对每个设备分别设置触发时要显示的报警,如下所示:

  1. 单击设备页面中的设备名称。

  2. 使用 Enable alarm 复选框激活/停用报警。

    注: 报警缺省处于禁用状态。

结果:当报警被启用并激活时,它会显示在设备页面的 Monitoring and Control 网页中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?