DOCA0172ZH-09

备份和恢复 Panel Server 配置

简介

在调试结束后的任何时候,都可以将 Panel Server 的配置保存到文件中,并用于恢复同一型号 Panel Server 或同一 Panel Server 中的配置。

Schneider Electric 建议使用密码加密备份文件,以帮助保护敏感信息。将备份文件保管在受保护的位置,以免遭到未经授权的访问。

注意
未授权的数据访问
  • 通过设置密码,可保护备份文件的访问权限。
  • 请勿将备份文件传达给未授权人员。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
重要: 备份文件密码的存储是不可逆的。如果不记得密码,则文件中备份的配置将不可用。

与调试相关的数据存储在备份文件中,例如:

  • 调试数据

    • 系统设置,包括日期和时间、网络(以太网、Wi-Fi)、DPWS、Modbus S-L、代理和 Schneider Electric 云平台激活状态

    • IEEE 802.15.4 网络设置和状态

    • 终端设备设置和上下文,包括 Modbus-SL、Modbus TCP/IP、IEEE 802.15.4 和输入/输出

    • 数据采样设置和上下文

    • 事件和报警设置,包括每个报警的通知配置。

  • SFTP 服务器密码和 SFTP 服务器密钥指纹

  • 自定义型号

备份文件仅包含允许将安装恢复到先前状态(即,在生成备份文件时所处的状态)的数据。因此,它不包括与调试无关的数据,例如:

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

备份恢复的设置方式如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Maintenance > Backup & restore 中设置

Panel Server 配置备份设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数

描述

EPC 软件

网页

Backup

用于保存 Panel Server 配置。

Backup settings

用于命名备份文件,并通过使用密码加密备份文件来帮助保护备份数据。

重要: 文件密码的存储是不可逆的。如果不记得密码,则文件中备份的配置将不可用。

Panel Server 配置恢复设置

下表介绍了可用的设置。

参数

描述

EPC 软件

网页

Restore

用于从备份文件恢复配置。

Panel Server 中恢复配置时,可能显示错误消息。此消息指示,当前 Panel Server 上的 Modbus 设备的数量与在备份配置时先前 Panel Server 上的 Modbus 设备的数量不同。

注: 备份文件只能还原一次,且只能在一个 Panel Server 上还原。

在永久禁用无线网络的情况下恢复配置

无线网络的永久停用不会保存在 Panel Server 备份文件中。

此功能的设置取决于所恢复的 Panel Server 的类型:

如果...

则...

在新 Panel Server 中恢复数据

缺省启用无线网络。如果像在备份 Panel Server 中那样需要永久停用,请遵循相关操作过程

数据在同一 Panel Server 中恢复

无线网络保持停用状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?