DOCA0172ZH-09

发布到 Schneider Electric 云上

简介

EcoStruxure Panel Server 提供到 Schneider Electric 云服务(如 EcoStruxure Energy HubEcoStruxure Facility ExpertEcoStruxure Asset AdvisorEcoStruxure Resource Advisor )的连接。

注: Schneider Electric 云服务和报警电子邮件发布服务是互斥的,即,不能同时启用这两个功能。
重要: 如果在添加新设备时超过 100 个报警的限制,并且您将现有拓扑更新到云中,那么先前由 Panel Server 启用的所有报警都将被禁用。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

发布功能在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Publication > Publication method > Schneider Cloud services 中进行设置。

如要在云中发布数据,Panel Server 网络设置必须允许访问互联网(云)。例如,必须配置 DNS,并且可能需要用到代理设置。可能还需要打开网络上的防火墙,以允许通过端口 443 访问 Schneider Electric 服务器。

启用 Schneider Electric 云基础设施

如要使 Panel Server 访问 Schneider Electric 云基础设施的服务,必须在 LAN 保护配置中授权访问以下 URL 和端口:

域名

协议

描述

cbBootStrap.gl.StruXureWareCloud.com

HTTPS(TCP 端口 443)

Panel Server 首次连接到云时(或在出厂复位后),使用这些信息,以验证 Panel Server 的身份并对其注册。

etp.prod.StruXureWareCloud.com

HTTPS(TCP 端口 443)

用于下载固件更新。

cnm-ih-na.Azure-devices.net

HTTPS(TCP 端口 443)

用于 Panel ServerSchneider Electric 云服务(如配置、数据或报警)的通讯。

RemoteShell.rsp.Schneider-Electric.com

HTTPS(TCP 端口 443)

允许 Schneider Electric 客服中心通过 VPN 远程访问 Panel Server 网页。

cnmdapiappstna.Blob.Core.Windows.net

HTTPS(TCP 端口 443)

Panel Server 能够应 Schneider Electric 客服中心的要求,上传日志和诊断文件。

cnmiothubappstna.Blob.Core.Windows.net/file-upload

HTTPS(TCP 端口 443)

Panel Server 能够将大型拓扑 (>250 kB) 上传到 Schneider Electric 云服务。

time.gl.StruXureWareCloud.com

NTP(UDP 端口  123)

NTP 服务器允许 Panel Server 时钟保持同步。

云连接设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

Cloud applications management

用于连接到云和断开与云的连接的按钮:

  • Connect 按钮,用于将 Panel Server 连接到 Schneider Electric 云。

  • Disconnect 按钮,用于断开与 Schneider Electric 云的连接。

Connection status

显示 Panel Server 与云的连接状态:

  • Not connected

    注: 如果 Panel Server 未成功连接到云,请检查通讯设置是否正确设置(例如,需要代理但未定义),以及日期和时间同步模式是否设置为 Cloud(请参阅故障排除)。
  • Connection in progress

  • Connected

Connection diagnostics

显云连接诊断:

  • Device activated,表示 Panel Server 已连接到云服务。

  • Device not registered,表示云服务未识别到 Panel Server

  • Network unreachable,表示 Panel Server 无法访问 Schneider Electric 云平台。检查网络配置(包括代理)或日期和时间模式是否未设置为 Cloud

  • Bad credentials,表示无法验证用于连接到 Schneider Electric 云平台的安全证书。检查日期和时间同步模式是否已在 Panel Server 网页上或 EcoStruxure Power Commission 软件中设置为 Cloud

Topology

Publish topology 按钮,用于将连接到 Panel Server 的设备的列表、以及调试时输入的设备名称和标签等信息、可用测量、用途或其他上下文信息发送到云。

注: 拓扑不包含个人数据。Schneider Electric 不扫描、使用或出售这些数据。这些数据仅供客户使用。

Publication period

发布周期由云服务设置,无法编辑。

连接到 Schneider Electric

如要将 Panel Server 上的数据和报警发布到 Schneider Electric 云,请:

  1. Publication 网页中,选择 Publication method > Cloud ,然后单击 Connect

  2. 等待 Connection Status 指示 Connected

  3. 单击 Publish topology,将与 Panel Server 和已连接设备有关的信息发送到云。

    重要: 每次更改 Panel Server 或已连接设备的配置时,必须重新发布拓扑。

    结果:采样器和发布器配置受云服务控制。

断开与云服务的连接

如要暂时断开 Panel ServerSchneider Electric 云的连接,请:

  1. 单击 Disconnect

  2. 等待 Connection Status 指示 Not connected

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?