DOCA0172ZH-09

EcoStruxure Panel Server 调试通则

概述

可使用以下其中一种工具来执行 EcoStruxure Panel Server 调试:

  • EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件(推荐)。请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

    使用此软件,以聚焦系统的全局方式,配置 EcoStruxure Panel Server 以及配电盘中的所有设备。此外,此软件的高级功能还让您能够:

    • 离线准备项目。

    • 保存项目(系统配置)。

    • 从现有项目创建新项目。

    • 利用在配置测试期间收集的数据,生成报告,并获取通过 EcoStruxure Panel Server 网页更新的设置。

    • 将项目导出至监视软件(例如,EcoStruxure Power Monitoring Expert )。

  • EcoStruxure Panel Server 网页

    使用这些网页,以聚焦设备的方式,修改 EcoStruxure Panel Server 中的某些设置。

调试 EcoStruxure Panel Server 期间,请更新 EcoStruxure Panel Server 的固件

调试的前提条件

如要调试 EcoStruxure Panel Server ,请将其连接到以太网(请参阅连接到 PC)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?