DOCA0172ZH-09

网络设置

概述

EcoStruxure Panel Server 具有有线和无线通讯,并支持网络通讯。Panel Server 提供以下连接接口:

  • 以太网:

    • Entry 型号上有一个端口

    • UniversalAdvanced 型号上有两个端口

  • Wi-Fi

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

@writer – @SMEs: When sending to translation, provide translations of user interface strings of Panel Server webpage strings and EPC software in target languages.

网络配置的设置方式如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Network communication 处进行设置。

为您的系统选择合适的网络配置。必要时,为每个显示的连接接口输入参数。

有关网络配置选项和设置的详细信息,请参阅:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?