DOCA0172ZH-09

通过网页配置无线能源传感器的步骤

如要使用 EcoStruxure Panel Server 网页配置 PowerTag Energy 传感器,请执行以下操作:
  1. 导航至 Settings > Wireless Devices > Wireless Devices ,查看已配对的无线设备的列表。

    结果:显示已配对的设备的列表(设备名称旁边以绿色字体显示 Connected)。

  2. 选择所需的 PowerTag Energy 传感器,单击铅笔图标,修改所选无线设备的配置。
    结果:显示 PowerTag Energy 传感器的参数。
  3. 输入 Modbus Address
  4. 输入无线设备的 Asset Name
  5. 输入无线设备的 Label
  6. 选择 Usage
  7. X Y Z 中为无线设备选择 Phase Sequence,以根据物理面板的接线方式和产品上打印的 X-Y-Z 标记,定义仪表的相序。
  8. 选择 Mounting Position
    • Top: PowerTag Energy 传感器安装在设备顶部。

    • BottomPowerTag Energy 传感器安装在设备底部。

    • Not Applicable:如果 PowerTag Energy 传感器未直接与设备(断路器或隔离开关)关联。

  9. 对于 PowerTag Energy 传感器(F160Rope):选择 Current flow ,定义 PowerTag Energy 传感器计数电能的法则:
    • Direct:如果 PowerTag Energy 传感器上标记的箭头方向与电流方向相同。

    • Reverse:如果 PowerTag 能源传感器上标记的箭头方向与电流方向相反。

    下图显示了 PowerTag Energy F160Rope 上的箭头标记位置:

    PowerTag Energy F160

    PowerTag Rope

  10. Associate Breaker Rating lr (A) 列表中选择断路器额定值,计算负载百分比。
  11. 根据您的安装,在 Rated Voltage (V) 区域中输入额定电压值:
    • 3P4W 安装的 LN 额定电压。

    • 3P3W 安装的 LL 额定电压。

  12. 选择 External Neutral Voltage Sensor 的可用性:
    • available

    • unavailable

    • unknown:类似于 unavailable,但适用于开箱即用型设备。

  13. Load work when Power is >=:负载运行时间计数器仅在功率大于或等于设置值时递增。您可以将值设置为介于 10 W 与 15000 W 之间。
  14. 从下拉列表中选择 Power Factor Sign
    此设置会影响功率因数符号的使用法则。
    • IEC:在此设置中,

      • 当接收了有功和视在功率时,Power Factor Sign-

      • 当提供了有功和视在功率时,Power Factor Sign+

    • IEEE:在此设置中,

      • 当负载为阻性负载时,Power Factor Sign 为 +。

      • 当负载为感性负载时,Power Factor Sign 为 -。

    下图总结了功率因数符号的使用法则:
  15. 单击 Apply Changes,保存设置。单击 Cancel Changes,恢复设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?