DOCA0172ZH-09

通过网页对无线设备(PowerTag EnergyHeatTag)执行受控配对

  1. EcoStruxure Panel Server 系统中的所有无线设备必须通电。

  2. 在 Web 浏览器中启动 EcoStruxure Panel Server 网页。

  3. 登录到网页(请参阅如何访问网页)。

  4. 导航至 Settings > Devices > Wireless devices

  5. 单击 Start Scanning

  6. 按所需的顺序逐一对无线设备通电。

  7. 在发现了所有设备后,停止扫描,或者再次单击 Start Scanning,以完成扫描过程。

    根据所需的顺序(Modbus 地址计划)显示已配对设备的列表。

  8. 选择要配置的无线设备,然后单击 Locate,在面板中查找此设备。

    结果:在面板中,所选设备的状态 LED 为绿灯快闪。

  9. 如果其中一个已定位的无线设备不是您选择的设备,则单击 Delete,拒绝此设备。

  10. 配对完成后,即可在 Settings > Devices > Wireless devices 网页中查看已配对的无线设备的列表。

  11. 配置无线设备。

    注: 配对完成后,可以更改分配给无线设备的 Modbus 地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?