DOCA0172ZH-09

下游 Modbus 设备的自定义型号(UniversalAdvanced 型号)

简介

Panel Server 支持为下游 Modbus 设备使用自定义型号。自定义型号可用于管理由 Panel Server 内置型号以非本机方式管理的 Modbus 设备,或者当需要除内置型号之外的型号时,可以创建自定义型号。

自定义型号仅用于支持 EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor 以及 EcoStruxure Energy Hub 应用程序和 Panel Server Advanced 能源服务器功能。在其他应用程序上,可以使用自定义型号,但只能在监控屏幕上显示设备数据。

可用性

Panel Server UniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

EcoStruxure Panel Server 网页上提供了自定义型号。

使用自定义设备型号

Panel Server 网页上:

  • 如要在 Panel Server 中导入和管理自定义设备型号,请选择 Settings > Modbus Devices > Custom models ,然后:

    • 单击导入

    • 选择以 zip 文件本地存储的自定义设备型号。

      注: 在执行此导入前,请使用 EcoStruxure Power Commission 软件创建自定义型号,并将其导出到 zip 文件。

  • 如要从下拉列表中手动添加应用自定义设备型号的 Modbus Serial 设备,请选择 Settings > Modbus Devices > Modbus Addition > Modbus Serial > Manual Addition ,然后:

    • 输入 Physical server ID 的值。

    • Device 中选择自定义设备型号名称。

  • 如要从下拉列表中手动添加应用自定义设备型号的 Modbus TCP/IP 设备,请选择 Settings > Modbus Devices > Modbus Addition > Modbus TCP/IP > Manual Addition ,然后:

    • 输入 Physical Server ID 的值。

    • Device 中选择自定义设备型号名称。

支持的功能

Modbus 功能见附录:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?