DOCA0172ZH-09

调试时的安全建议

配置安全服务

大多数 EcoStruxure Panel Server 服务缺省为禁用状态,目的是为了降低攻击几率和暴露风险降至尽可能低。因此,建议仅启用 EcoStruxure Panel Server 操作严格需要的那些服务。

与无线设备的安全通讯

通过配对机制来控制 EcoStruxure Panel Server 与无线设备之间的无线通讯。只有与 EcoStruxure Panel Server 进行了配对的无线设备才能够接入其无线网络。

此外,无线通讯还受到密码机制的保护,这些机制有助于保证通过无线网络传输的数据的完整性和保密性。

一旦完成了配对,便强烈建议定期验证 EcoStruxure Panel Server 中配置的配对设备列表,确保设备列表中不包含非预期或恶意设备。通过禁用 Modbus TCP/IP 服务,来加强设备数据的访问安全。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?