DOCA0172ZH-09

停用时的安全建议

停用

EcoStruxure Panel Server 包含敏感和机密信息,如用户帐户标识符、IP 地址、Wi-Fi 密码和密钥。

废弃 EcoStruxure Panel Server 时,需要将其复位至出厂设置,以确保敏感或机密信息不遭到泄露或他人使用。

重置为出厂设置

在执行以下步骤时,所有已保存的数据(包括日志和密钥)都将被清除。

注意
IP 地址冲突的危险
在将 IP 设置重置为出厂值之前,请断开 EcoStruxure Panel Server 与任何以太网网络的连接。
不遵守上述说明可能会导致通讯故障。

要完全重置 EcoStruxure Panel Server ,按照这一步骤将所有的配置设置为出厂默认值:

  1. 取消所有无线设备与 EcoStruxure Panel Server 的配对。

  2. EcoStruxure Panel Server 通电,同时按住“重启”按钮 10 秒以上。
    结果:执行复位至出厂设置时,状态 LED 变成橙色灯常亮,然后再变成橙色灯快闪。

  3. 一旦状态 LED 变成橙色灯快闪,便松开此按钮。

  4. 确认或取消复位至出厂设置:
    • 如要确认复位至出厂设置:
      在 5 秒内再次按下此按钮。
      结果:状态 LED 变成绿灯快闪,表示已确认复位至出厂设置。

    • 如要取消复位至出厂设置:
      等待状态 LED 变成红灯快闪。

  5. 等待 EcoStruxure Panel Server 完全重启:

    1. EcoStruxure Panel Server 启动时,状态 LED 变成橙色灯常亮。

    2. EcoStruxure Panel Server 处于正常工作状态时,状态 LED 变成绿灯常亮。

重要: 在对先前已连接到 Schneider Electric 云的 Panel Server 执行了出厂设置复位后,请联系 Schneider Electric 客服中心,获取 Panel Server 复位许可以便再次连接到 Schneider Electric 云,或者允许将 Panel Server Advanced 用作本地能源服务器来再次发送电子邮件。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?