DOCA0172ZH-09

DNS

简介

TCP/IP 通讯用于执行调试、数据收集和数据发布、以及到监控软件的连接。

TCP/IP 通讯的一般原则,如 DNS 和代理设置,适用于以太网和 Wi-Fi。

域名系统 (DNS) 是与局域网 (LAN) 或因特网相连的 PC 和设备的命名系统。

以下功能需要使用 DNS 服务:

  • 云连接。

  • HTTP/HTTPS 代理(如果使用域名)。

  • SFTP(如果使用域名)。

  • NTP(如果使用域名)。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

DNS 的设置方式如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Network communication > DNS 处进行设置

DNS 设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页
DNS assignment mode 用于选择 DNS 服务器配置模式:
  • 选择 Static,可手动设置一级服务器地址和二级服务器地址。

  • 选择 DHCP(缺省设置),可自动从 DHCP 服务器获取 DNS 服务器配置。

Primary DNS server 当 DNS 配置模式参数设置为 Static 时,此选项用于手动输入一级 DNS 服务器的 IPv4 地址。
Secondary DNS server 当 DNS 配置模式参数设置为 Static 时,此选项用于手动输入二级 DNS 服务器的 IPv4 地址。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?