DOCA0172ZH-09

数据日志导出(Advanced 型号)

简介

Panel Server Advanced 可以导出在所连接的设备上测得并通过数据采样记录的数据。数据能够以 .csv 文件格式导出到 PC 上。

如要导出 Panel Server Advanced 上记录的数据:

  1. 配置要采样的数据(请参阅选择要记录的测量)。

  2. 激活采样。

注: 如要在同一 Panel Server Advanced 上执行备份恢复后将记录的数据导出到 CSV 文件(请参见相关主题),必须首先将 Panel Server 复位为出厂设置(请参见过程)。

Panel Server 连接到 Schneider Electric 云服务时,Panel Server 上记录的数据受云配置控制。Panel Server 收到新的云配置后,先前记录在 Panel Server 中的数据将丢失。

可用性

Panel Server Advanced 上提供了此功能。

设置参数

数据记录导出在 EcoStruxure Panel Server 网页上的 Settings > Data Management > Local export 处进行设置。

数据日志导出设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

From

用于选择周期的开始日期。

To

用于选择周期的结束日期。

Device selection

用于选择以下其中一种方法,以从中导出示例数据:

  • 一个设备

  • 多个设备

  • 所有设备

注: 要从多个设备导出数据,请考虑执行多个单个设备导出以提高可读性。选择一个设备,然后单击 Export data 为所选设备生成 .csv 文件。为每个设备重复此步骤。

导出数据

如要导出已由 Panel Server Advanced 采样的数据,请单击 Export data。将数据导出到 PC 上的 CSV 文件中。通过选择所需时间周期的开始日期和结束日期,可以在一段时间内持续导出数据。

最多可将 650 万个数据点导出到单个文件;若数据集较大,则必须将其导出到多个文件。如果尝试导出超过 650 万个数据点,将生成错误。记录错误中包含的过配置因数,以帮助您选择有效的较短导出周期。例如,如果您尝试导出 20 天的数据,但接收到超出限制 1.0 倍的错误,则应将每个导出周期的持续时间缩短到 10 天以下。

您可以通过计算每个设备的样本数,然后将所有设备的样本加在一起,来计算导出文件的大小。例如,如果为一个设备配置了三个数据流,以便以 1 分钟采样速率记录数据,则采样总数为 1,581,120。下表说明了相关的计算方法:

测量

采样周期(分钟)

开始日期

结束日期

耗时(分钟)

样本数

电流 A

1

2022 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 29 日

527,040

527,040

电流 B

1

2022 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 29 日

527,040

527,040

电流 C

1

2022 年 7 月 28 日

2023 年 7 月 29 日

527,040

527,040

PC 上保存的 CSV 导出文件的格式

数据记录到 .csv 文件中。日期以 yyyymmdd 格式附加到文件名 data-export_。例如,2022 年 6 月 8 日导出的数据位于名为 data-export_20220608.csv 的文件中。

CSV 文件中的数据时间戳格式为 DD/MM/YYYY HH:MM

下表提供了 .csv 文件每行的详细信息,以及示例数据。每列显示每个设备的数据。

.csv 文件中的数据

描述

逗号分隔值 (CSV) 格式的数据的示例

1

Element ID

每列的元素 ID

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

客户为每列指定的设备名称

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Panel Server 定义的每列的设备类型

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

每列的数据名称

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

每列的数据单位

W

6个或更多

DD/MM/YYYY HH:MM

记录的数据

02/10/2022 20:20, 8880.13, -1

读取 .csv 文件

如要读取 .csv 文件,需要将数据导入 Microsoft Excel 中,并使用正确的数据编码。

缺省情况下,Excel 使用 Western European 字符编码,如下所示:

但是,Panel Server Advanced 则使用 UTF-8 字符编码导出数据。因此,如要正确显示所有字符(如°C),您需要选择 UTF-8 作为 File Origin,如下所示:

如要选择 .csv 导出文件的 UTF-8 编码,请执行以下操作:

  1. 打开 ,然后选择 Data,然后在 Get & Transform Data 中,选择 From Text/CSV

  2. 选择从 Panel Server Advanced 导出的 .csv 文件,然后单击 Import

  3. 在打开的窗口中,选择以下参数:

    • 65001:Unicode (UTF-8)(在 File Origin 中)。

    • Based on entire dataset(在 Data Type Detection 中)。

  4. 单击 Load

    结果: Panel Server Advanced 数据记录文件以 UTF-8 字符编码显示在 Excel 中,如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?