DOCA0172ZH-09

数据采样

简介

Panel Server 允许对来自每个已连接设备的数据进行采样。该功能因 Panel Server 型号而异。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

Panel Server EntryUniversal 上的数据采样

启用云连接时,会激活并自动配置数据采样。内存容量不超过 2,000 个测量结果,每分钟存储量不超过 500 个测量结果以及 100 个报警。激活采样时,对在已连接的设备上测得的数据进行采样,并将这些数据发布到云应用程序。数据将记录到用于在云连接丢失时缓冲数据的缓冲区中。如果连接丢失,则数据将最多存储一个月,并在连接恢复时发布到云应用程序。只有在 Panel Server Universal 用于连接到云应用程序时,此功能才激活。当 Panel Server 用作连接到边缘控制上层系统(例如,EcoStruxure Power Monitoring ExpertEcoStruxure Power OperationEcoStruxure Building Operation )或第三方软件的网关时,该功能不激活。

对于云连接,由云系统自动设置采样配置(测量值和采样周期集)。无法使用 Panel Server 网页和 EcoStruxure Power Commission 软件来编辑数据采样设置。

Panel Server Advanced 上的数据采样

Panel Server Advanced 用作能源服务器且未连接到云应用程序时,数据采样调试屏幕让您能够配置系统中每个设备要采样和记录的测量值。数据记录在记录存储器中。大约可容纳 3 年的系统数据。有关记录数据量的详细信息,请参阅计算记录的测量

可以使用 Panel Server 网页来编辑数据采样设置(请参阅详细信息)。

重要: 如果修改了任何测量的设置,则此测量的历史数据将丢失。

Panel Server Advanced 连接到云应用程序时,除了发布到云应用程序外,还会在 Panel Server Advanced 中记录正在采样和发布的数据。可以在趋势屏幕中查看所记录的数据。采样和发布配置直接从云应用程序接收,无法通过 Panel Server 调试网页设置。如果云连接丢失,Panel Server Advanced 服务器的记录内存将充当缓冲区。在云连接恢复后,将发布数据。

设置参数

数据采样在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Data Management > Data sampling 中进行设置。

Data Sampling 激活与复位

下表介绍了这些设置。

参数 描述

Activation mode

用于激活/停用 Panel Server 的数据采样。

  • 单击 Activate sampling 按钮,可激活该功能。

  • 单击 Deactivate sampling 按钮,可停用该功能。

Flush data

用于删除所有采样数据。删除数据:

  1. 停用数据。

  2. 单击 Flush data 按钮。

选择要记录的测量(Advanced 型号)

配置数据采样是 Panel Server Advanced 的一项功能。

Panel Server Advanced 用作能源服务器且未连接到云应用程序时,必须执行数据采样。如果 Panel Server Advanced 连接到云应用程序,则从云应用程序接收采样配置。

测量数据的最大数量为 788,400,000。测量数据是指一台设备上的一个测量点。

可以通过将最大测量数据数 (788,400,000) 除以每台设备每小时的测量数据数,来计算系统数据记录的最大持续时间(以天为单位)。

重要: 在定义系统的采样参数时,请考虑在设备上记录多少数据。为了保持系统性能,建议遵循以下性能标准:
  • 无论何种类型(无线、Modbus-SL 或 Modbus TCP/IP),可采样的单个数据点的数量不超过 2000 个同时来自不同设备的样本,

  • 每分钟最多 500 个样本用于测量,

  • 并且可配置用于监控和发送电子邮件通知的单独报警数不超过 100 个。

    重要: 如果 Panel Server 已连接到云应用程序,在添加新设备时超过 100 个报警的限制,并且您将现有拓扑更新到云中,那么先前由 Panel Server 启用的所有报警都将被禁用。

示例:当将 30 个 PowerTag Energy 传感器连接到 Panel Server Advanced 并且每个传感器获取 30 个测量结果时,测量结果的总数为 30 x 30 = 900,即,低于 2,000 个同时测量结果的限制。如果每 15 分钟由 Panel Server 获取这些测量结果,则采样速率为 900 / 15 = 60 个采样/分钟,即,低于每分钟 500 个样本的限制。

如果每个周期记录过多的数据样本,可能会影响 Advanced 型号的性能,包括降低网页响应、错过记录周期以及降低 Panel Server 操作的响应能力。

在调试了连接到 Panel Server 的所有设备后,可以在 Data sampling 网页中为每个设备分别设置测量选择和采样周期:

  1. 单击设备页面中的设备名称。

  2. 使用 Sampling 复选框激活/停用每种测量的采样。

  3. 选择测量的采样周期。

    注: 每个设备的缺省采样配置包含每种设备类型最常用的数据。

  4. 单击 Save,应用更改。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?