DOCA0172ZH-09

数据趋势(Advanced 型号)

简介

Panel Server Advanced 允许根据记录的历史数据显示趋势图。

Panel Server Advanced 上记录的数据的趋势要求已选择要查看的测量,以便执行记录并激活数据采样。有关详细信息,请参阅数据采样

您可以跟踪历史数据在单个时间段内的趋势视图,或者在使用比较模式的情况下,您可以比较同一时间段内两个不同时段的相同数据(例如,将 2022 年 7 月 10 日开始的周与 2022 年 7 月 17 日开始的周的数据进行比较)。

注: 趋势图中显示的电能值与导出到 PC 的 CSV 文件中的值不同。

可用性

Panel Server Advanced 上提供了此功能。

设置参数

数据趋势在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Trending 中提供。

有两个选项卡可用于显示趋势数据:

  • 设备视图提供以设备为中心的视图。显示指定时间段内来自所选设备的数据,并对相当时间段内的数据进行比较。

  • 整合视图提供以数据为中心的视图。基于商品和/或使用情况显示整合数据,不参考特定设备。

数据趋势设备视图设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

Devices

用于选择一个或多个设备。

Data

用于选择要用于图形的数据。对于具有连续测量的不同类型的数据(例如,电压和电流),以及对于每种数据类型,您最多可以选择四种不同的测量。

Compare mode

  • 禁用此选项,可获取单个周期的图。

  • 启用此选项,可从持续时间相同的两个周期获取比较数据。

Period

在启用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期持续时间(One dayOne week4 weeks)。

From

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期开始日期。

注: 默认期间为一天,开始日期为昨天 (D-1)。

在启用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于为每个周期选择开始日期:

  1. 选择当前周期 (Period 1) 开始日期。

  2. 选择上一个周期 (Period 2) 开始日期。

注: 默认开始日期取决于所选的周期:
  • 一天:Period 1:D-1;Period 2:D-2

  • 一周:Period 1:D-7;Period 2:D-14

  • 4 周:Period 1:D-4 周;Period 2:D-8 周

To

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期结束日期。

注: 默认结束日期为今天 (D)。
注: 在启用了 Compare mode 参数的情况下,会根据所选择的开始日期和周期,自动定义结束日期。

Interval

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择按小时 (H)、天 (D) 或显示的数据间隔。

注: 周仅适用于集成数据,例如,用于显示(以能耗形式)按天显示的月内的电能消耗。

Clear filters

用于清除任何选定的设备、数据或之前选择的时间段。

数据趋势整合视图设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

Commodity

用于选择一个或多个设备。

Parameters

用于选择要用于图形的参数。对于具有连续测量的不同类型的数据(例如,电压和电流),以及对于每种数据类型,您最多可以选择 4 种不同的测量。当未选择参数周期 Compare mode 时,此功能可用。

Period

在启用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期持续时间(One dayOne week4 weeks)。

From

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期开始日期。

注: 默认期间为一天,开始日期为昨天 (D-1)。

在启用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于为每个周期选择开始日期。

  1. 选择当前周期 (Period 1) 开始日期。

  2. 选择上一个周期 (Period 2) 开始日期。

注: 默认开始日期取决于所选的周期:
  • 一天:Period 1:D-1;Period 2:D-2

  • 一周:Period 1:D-7;Period 2:D-14

  • 4 周:Period 1:D-4 周;Period 2:D-8 周

To

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择周期结束日期。

注: 默认结束日期为今天 (D)。
注: 在启用了 Compare mode 参数的情况下,会根据所选择的开始日期和周期,自动定义结束日期。

Interval

在禁用了 Compare mode 参数的情况下,此选项用于选择按小时 (H)、天 (D) 或显示的数据间隔。

注: 周仅适用于集成数据,例如,用于显示(以能耗形式)按天显示的月内的电能消耗。

Clear filters

用于清除任何选定的设备、数据或之前选择的时间段。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?