DOCA0172ZH-09

硬件连接

连接到以太网

Entry 型号

UniversalAdvanced 型号

注: PAS800P 支持以太网供电 (PoE)。有关将 PAS800P 连接到带有端跨 PoE 端口或中跨 PoE 端口的以太网交换机的说明,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书: JYT24469 EcoStruxure Panel Server Advanced - 说明书

连接到 PC

按照以下步骤通过以太网将 PC 连接到 Panel Server

  • Entry 型号:使用以太网电缆将 PC 连接到 Panel Server 上的以太网端口。

  • UniversalAdvanced 型号:使用以太网电缆将 PC 连接到 Panel Server 上的其中一个以太网端口(ETH1ETH2)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?