DOCA0172ZH-09

主页(高级型号)

简介

Panel Server Advanced 主页菜单可让您查看能耗的分析视图。

可用性

Panel Server Advanced 上提供了此功能。

设置参数

主页菜单位于主页 EcoStruxure Panel Server 网页上。

功耗设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

Commodity

用于选择商品类型(电力(缺省设置)、天然气燃油空气蒸汽

Period

用于选择周期持续时间(一天一周4 周)。

From

用于为每个周期选择开始日期。

  1. 选择当前周期 (Period 1) 开始日期。

  2. 选择上一个周期 (Period 2) 开始日期。

注: 默认开始日期取决于所选的周期:
  • 一天:Period 1:D-1;Period 2:D-2

  • 一周:Period 1:D-7;Period 2:D-14

  • 4 周:Period 1:D-4 周;Period 2:D-8 周

注: 默认期间为一天,开始日期为昨天 (D-1)。

To

用于选择周期的结束日期。

按用途设置

下表介绍了这些设置。

参数 描述

按用途

以饼图显示排前五的用电设备的分布情况。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?