DOCA0172ZH-09

IP 网络服务 (DPWS)

简介

EcoStruxure Panel Server 支持使用 Web 服务设备配置文件 (DPWS) 协议来执行 IP 网络发现。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Network communication > DPWS 处设置 IP 网络服务。

DPWS 可以启用或禁用。

DPWS 设置

参数 描述

DPWS

用于启用/禁用 DPWS 功能(缺省启用)。

Silent mode

用于启用/禁用静音模式(缺省禁用)。在静默模式下,DPWS 仅应答请求。

Discovery type

用于设置 IP 发现类型:

  • IPv4

  • IPv6

  • IPv4 & IPv6(缺省设置)

TCP listening port

用于手动输入端口号(缺省设置:5357)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?