DOCA0172ZH-09

诊断日志

简介

EcoStruxure Panel Server 可以记录数据以供诊断。您可以更改日志级别并将诊断日志本地导出到 PC。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

认证在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Maintenance > Logs 中进行设置:

日志配置设置

Schneider Electric 客户服务中心主要使用日志文件提供技术支持,以便在发生意外行为时进行诊断。

如要显示所选日志级别的应用程序名称,请单击 Show application log levels table

日志事件分为四个级别:

日志级别

描述

Debug

细粒度信息事件,对调试应用程序最有用。

Info

粗粒度级别的信息性消息,突出应用程序的进度。

Warning

中等严重性事件,仍允许应用程序运行。

错误

高严重性事件,指出了潜在的有害情况。

更改日志级别

如要更改日志级别,请执行以下操作:

  1. Global log level 中选择一个日志级别。

    重要: 导出 Debug 日志时,可能导致 Panel Server 性能降低。建议在故障排除期间导出有限的临时 Debug 日志,然后将 Info 作为每个应用程序的缺省设置来应用。
  2. 单击 Show application log levels table

  3. 在显示的表格中,更改一个或多个日志的日志级别。

  4. 单击 Save 按钮,应用更改。

下载日志

如要下载日志,请执行以下操作:

  1. Global log level 中选择一个日志级别。

    重要: 如果导出 Debug 日志,可能导致 Panel Server 性能降低。建议在故障排除期间导出有限的临时 Debug 日志,然后将 Info 作为每个应用程序的缺省设置来应用。
  2. 单击 Export logs

  3. 等待 .zip 文件被下载到 PC 上。

  4. 解压 .zip 文件,以访问详细日志。

下载自动诊断

单击 Export auto-diagnostic,启动自动诊断,并将结果以 .zip 文件格式导出到 PC。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?