DOCA0172ZH-09

Modbus-SL 功能

一般说明

Modbus 消息服务在连接到 Modbus Serial Line (Modbus-SL) 网络的设备之间提供客户端/服务器通讯。

客户端/服务器模型基于四种类型的消息;

  • Modbus 请求,客户端为了发起事务而通过网络发送的消息。

  • Modbus 指示,服务器侧接收到的请求消息。

  • Modbus 响应,服务器发送的响应消息。

  • Modbus 确认,客户端侧接收到的响应消息。

Modbus 消息服务(客户端/服务器模型)用于以下设备或应用之间的实时信息交换:

  • 两个设备应用程序。

  • 设备应用程序与其他设备。

  • HMI/SCADA 应用程序与设备。

  • PC 与提供在线服务的设备程序。

在串行线路上,Modbus 应用数据单元 (ADU) 封协议数据单元 (PDU),其中添加了服务器地址和循环冗余校验 (CRC)。在 TCP/IP 上使用专门的报文头来识别 Modbus 应用数据单元。这被称为 MBAP 报文头(Modbus 应用协议头)。

Modbus 功能表

下表详细介绍了 EcoStruxure Panel Server 支持的 Modbus-SL 设备所拥有的功能:

功能代码

功能名称

03

读取 n 个字

04

读取输入寄存器

06

写入 1 个字

16

写入 n 个字

43-14 读取设备标识(请参阅 功能 43-14:读取设备标识

100-4

读取不相邻的字,其中 n ≤ 100(请参阅 功能 100-4:读取不相邻的寄存器

重要: 不支持功能代码 1 和 2。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?