DOCA0172ZH-09

Modbus TCP/IP 客户端(UniversalAdvanced 型号)

简介

通过使用内部 Modbus TCP 服务器,EcoStruxure Panel Server 既充当 Modbus TCP/IP 网关,又充当 Modbus 设备。

如要正确配置 Modbus TCP/IP 客户端以访问来自 Panel Server 和来自 Panel Server 下的设备的数据,请参阅 Modbus 网关功能

Panel Server 作为 Modbus 网关,用于实现从上游 PC 到下游网络上的以太网设备和现场设备的有线或无线以太网通讯。通过使用本地监控软件,您可以访问来自设备的信息,以便进行数据收集以及执行其他功能。

Panel Server 管理包括 Wi-Fi 接口在内的所有接口上的 Modbus 通讯。

有关更多信息,请参阅附录中的 Modbus TCP/IP 功能Modbus TCP/IP 异常代码

可用性

Panel Server UniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

注意
网络性能受损
只有具备相应资质的人员才能够修改 Modbus TCP/IP 设置。只有在您已阅读并了解这些 Modbus TCP/IP 设置之后方可执行这些修改。
不遵守以下说明可能会导致网络连接丢失。
Modbus TCP/IP 客户端功能的设置如下:
  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Modbus devices > Modbus configuration > Modbus TCP/IP client 处进行设置。

有关 Modbus 寄存器的信息,请参阅每个 Modbus-SL 设备的指南,以及无线设备的 DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server  - Modbus File

Modbus TCP/IP Client 设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页

Connection timeout (s)

用于设置在远程 Modbus TCP/IP 设备与 Panel Server 建立连接之前 Panel Server 所等待的时间。

值范围为 0.1 至 10 秒(缺省设置:2 秒)

Message timeout (s)

用于设置在 Panel Server 发起 Modbus TCP/IP 请求后,在远程 Modbus TCP/IP 设备做出响应并发送消息之前 Panel Server 所等待的时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?