DOCA0172ZH-09

Modbus TCP/IP 服务器

简介

可以从上游 SCADA 系统访问连接到 Panel Server 下游的 Modbus TCP/IP 设备。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

Modbus TCP/IP 服务器功能的设置如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Modbus devices > Modbus configuration > Modbus TCP server 处进行设置。

Modbus TCP Server 设置

下表介绍了相关设置及其所在位置。

参数 描述 EPC 软件 网页

Message timeout (s)

在 Modbus 网络配置中,您可以设置 Modbus TCP 服务器的消息超时周期。

用于设置 Modbus 请求在 Panel Server 中的生存时间的设置。早于此设置的任何消息将被丢弃。

值范围为 1,000 至 20,000 毫秒(缺省设置:6,000 毫秒)

为 Modbus TCP 服务器设置的值必须同时满足以下两个条件:

  • 等于上游 Modbus 客户端(SCADA 或其他 Panel Server )上定义的消息超时。

  • 大于 Panel Server Modbus 客户端设置(Modbus TCP/IP 和 Modbus-SL)中定义的超时值。

有关建议的参数设置,请参见下列详细信息。

Panel Server 中,建议为消息超时设置下列值:Modbus TCP 服务器的消息超时值应该是 Modbus 客户端消息超时值的两倍。

Modbus TCP 服务器的消息超时称为上游超时,Modbus 客户端的消息超时称为下游超时,如图所示。

x:终端设备的基本响应时间

s:少量额外时间(裕度)

上游超时: Modbus TCP 服务器的消息超时设置

下游超时: Modbus 客户端的消息超时设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?