DOCA0172ZH-09

环境传感器数据可用性

简介

由环境传感器传输至 EcoStruxure Panel Server 的数据取决于环境传感器的类型。下表显示了在 EcoStruxure Panel Server 中,根据环境传感器的类型,有哪些数据可用。

设备商业型号

为每种类型的环境传感器所使用的设备商业型号如下:

  • CL110(有关商业型号信息,请联系 Schneider Electric 服务代表。)

  • TH110(有关商业型号信息,请联系当地 Schneider Electric 服务代表。)

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

其他测量

数据

CL110 TH110 TRH TRHC02

温度

环境湿度

环境 CO2 级别

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?