DOCA0172ZH-09

永久停用无线网络

简介

IEEE 802.15.4 和 Wi-Fi 无线网络可在 Panel Server 中永久并同时禁用。通过此命令禁用无线网络后,它将被永久禁用,无法撤消。出厂复位和备份恢复都无法再次激活无线电功能。如果需要重新激活 IEEE 802.15.4 或 Wi-Fi 网络,则必须将 Panel Server 换新。

无线网络的永久停用不会保存在 Panel Server 配置的备份文件中(请参见相关主题)。

可用性

Panel Server UniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

无线网络的永久停用在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Security > Network Management > Wireless networks disable 中进行设置。

永久停用无线网络

如要在 Panel Server 中永久并同时禁用 IEEE 802.15.4 和 Wi-Fi 无线网络,请执行以下操作:

  1. Network Management 网页中,单击 Disable all wireless networks

  2. 在显示的窗口中,确认或取消停用。

    结果:确认停用后,Panel Server 将自动重启。重新启动后,会在 Panel Server 中永久禁用每种类型的无线网络,并在网页上予以相应指示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?