DOCA0172ZH-09

Internet 代理

简介

在同时满足以下两个条件的情况下,必须配置EcoStruxure Panel Server 中的 Internet 代理设置:

  • 如果使用远程访问或云连接,以及

  • 如果网络管理员已经在您的本地计算机上执行了 Internet 代理。

代理地址和端口号由网络管理员提供。

可用性

Panel Server EntryUniversalAdvanced 上提供了此功能。

设置参数

EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Network communication > Proxy 处设置代理。

Proxy Activation 设置

参数 描述

HTTP proxy

用于启用/禁用 HTTP 代理(缺省禁用)。

HTTPS proxy

用于启用/禁用 HTTPS 代理(缺省禁用)。

HTTP Proxy 设置

只有启用了 HTTP proxy 的情况下,才显示以下参数。

参数 描述

IP address

用于输入 HTTP 代理服务器的 IP 地址或域名。

重要: 请勿输入前缀 http://https://

Port

用于输入 HTTP 端口。

Authentication

用于启用/禁用代理的身份验证(缺省禁用)。

User login

用于输入代理主机的用户名。

注: 在启用了参数 Authentication 时,显示此选项。

User password

用于输入代理主机的密码。

注: 在启用了参数 Authentication 时,显示此选项。

Non-proxy host

用于输入非代理主机列表中的主机异常。

HTTPS Proxy 设置

只有启用了 HTTPS proxy 的情况下,才显示以下参数。

参数 描述

IP address

用于输入 HTTPS 代理服务器的 IP 地址或域名。

重要: 请勿输入前缀 http://https://

Port

用于输入 HTTPS 端口。

Authentication

用于启用/禁用代理的身份验证(缺省禁用)。

User login

用于输入代理主机的用户名。

注: 在启用了参数 Authentication 时,显示此选项。

User password

用于输入代理主机的密码。

注: 在启用了参数 Authentication 时,显示此选项。

Non-proxy host

用于输入非代理主机列表中的主机异常。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?