DOCA0172ZH-09

发布至 SFTP 服务器以及报警电子邮件通知

简介

此服务将发布至 SFTP 服务器与报警电子邮件通知相结合。

有关各项服务的详细信息,请参阅具体主题:

可用性

Panel Server Advanced 上提供了此功能。

设置参数

发布功能在 EcoStruxure Panel Server 网页的 Settings > Publication > Publication method > SFTP & Email for alarms 中进行设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?