DOCA0172ZH-09

通过网页选择无线设备配对

简介

可以通过 EcoStruxure Panel Server 网页实现选择性配对。如要对 EcoStruxure Panel Server 系统中安装的无线设备配对,请定义配对列表并将配对列表输入到 EcoStruxure Panel Server 网页。Panel Server 将仅对列表中的无线设备配对。

通过网页配对无线设备的步骤

生成列出了要在 Panel Server 网页中上传的选择性无线设备的文件:

  • 输入每个无线设备的 RF-id(唯一射频标识码),以列出要与 Panel Server 配对的设备。

    RF-id 代码的格式为字母数字。

  • 在将每个 RF-id 代码打印到设备上之前,必须添加 0x

  • 在设备列表中,用逗号分隔每个 RF-id,逗号后无空格。

虚拟 ID 地址将在与 Panel Server 的配对过程中应用。第一个虚拟服务器地址 ID 被分配给第一个被发现的设备。如果需要按预定义顺序应用虚拟 ID 地址,请按照受控配对的方式进行操作。缺省情况下,分配给无线设备的 Modbus 虚拟服务器 ID 从 100 开始。

如要通过网页执行无线设备的选择性配对,请执行以下操作:

  1. 登录到 Panel Server 网页(请参阅如何访问网页)。

  2. 导航至 Settings > Wireless devices > Wireless configuration

  3. 如果在射频计划中进行了指定,请在 Wireless network settings 中选择正确的通讯通道。

  4. Wireless communication 中,为 3 种设备中的每种设备设置通讯周期。

  5. 导航至 Settings > Wireless devices > Wireless discovery > Selective list ,然后在字段中输入每个无线设备的 RF-id,用逗号分隔这些 RF 标识符,逗号后无空格。示例: 0xFF900A59,0xFF900A58

    仅选择列表中的所有无线设备可与 Panel Server 配对。

  6. 单击 Start,扫描环境以发现导入的无线设备列表。

    结果:配对完成后,您可以查看已配对的无线设备的列表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?