DOCA0172ZH-09

无线设备的选择性配对

简介

可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件实现选择性配对。如要将无线设备与 EcoStruxure Panel Server 配对,请定义配对列表并将其上传到 EcoStruxure Power Commission 软件。Panel Server 将仅对列表中的无线设备配对。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?