DOCA0172ZH-09

软件应用

EcoStruxure Panel Server 网页

EcoStruxure Panel Server 中嵌入的 Web 服务器提供实时数据和报警视图、以及来自设备的历史分析,以便开展入门级能源和操作管理。

能源和操作管理能力让您能够:

  • 在本地,或者通过所支持的 Web 浏览器,查看实时数据和事件。

  • 查看最多 3 年的历史数据趋势(Advanced 型号)。

  • 选择要记录的设备数据,并设置记录间隔(Advanced 型号)。

  • 将选择的日志数据导出至 PC 或 SFTP 服务器,以供进一步分析(Advanced 型号)。

  • 提供数据,并且通过密码保护以及对具体网页的访问控制,提升系统安全性。

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

EcoStruxure Panel Server 让您能够利用 EcoStruxure Power Commission 软件,将面板配置(设备列表和通讯地址)导出至 PMEPO,从而提高设置效率。

对电力管理应用而言,EcoStruxure Power Monitoring Expert 是一款完善、可互操作和可扩展的软件套装。该软件采集并组织从电力网络收集的数据,并通过直观的 Web 界面将它们呈现为有意义且可操作的信息。它让您能够与关键利益相关者共享信息,或在您的整个企业内共享信息,从而影响那些可能帮助您省钱的行为变革。

EcoStruxure Power Operation (PO)

EcoStruxure Power Operation 是一种 SCADA 系统,其采用独特的设计,旨在帮助数据中心、工业、机场和电力密集型场所等设施中的大型配电应用最大程度延长运行时间,将其中压和低压电网相结合,并集成机械监控。凭借来自互连设备的丰富数据集成,EcoStruxure Power Operation 的特殊能力可提供实时态势分析,并为您的专用电网提供高性能且具有网络弹性的解决方案。

EcoStruxure Building Operation (EBO)

EcoStruxure Building Operation 是一种集成式楼宇管理系统,提供可操作的分析信息,以便更好地管理和优化楼宇、提高工程效率并满足网络安全需求。EcoStruxure Building Operation 是一个开放式楼宇管理平台,集成了多个系统,用于跨一至多个企业楼宇进行集中实时的控制和管理。

EcoStruxure Energy Hub (EEH)

将您的楼宇能源系统和智能设备与 EcoStruxure Energy Hub 连接。针对您的数据执行自动收集、存储、显示、报告和报警,以简化商业、工业和机构楼宇中数字化电气和能源系统的能源管理。

随着电力数字化不断改变我们的配电基础设施,当今的商业、工业和机构楼宇面临着日益严苛的法规要求,并需要符合公众对可持续性和脱碳的日益增加的关注。楼宇业主和运营商需要确保符合楼宇规范/标准,并向住户、未来租户和投资者证明其楼宇能够应对可持续发展挑战。

  • 实现能源目标并符合标准

  • 跟踪并保留能源数据,以满足透明度和合规要求

  • 衡量楼宇能源绩效,发现节能机会

  • 按区域、分区和使用类型划分能源使用

  • 轻松显示能源系统状态并提醒检出故障维护

  • 快速诊断并解决问题

EcoStruxure Energy Hub 旨在通过简单、智能的楼宇能源应用来解决这些挑战 - 无需大额前期投资。

EcoStruxure Facility Expert (EFE)

EcoStruxure Facility Expert 是来自 Schneider Electric 的一款基于云的软件应用程序,可改善能源效率并管理资产和维护。

EcoStruxure Facility Expert 用于工业、零售、公共和医疗保健市场中的中小型建筑物。

EcoStruxure Facility Expert 使您能够将能源管理和维护工作外包,从而降低您的能源成本并提高建筑物的运营效率。

EcoStruxure Facility Expert 具有以下特点:

  • 支持数据采集硬件:仪表、网关和传感器。

  • 适用于数据显示的云平台。

  • 来自 Schneider Electric 专家团队的咨询服务。

  • 拥有大量可执行解决方案的本地合作伙伴。

EcoStruxure Asset Advisor (EAA)

EcoStruxure Asset Advisor 为为配电和关键数据中心资产带来了前瞻性的解决方案,将 IoT 和云技术与 Schneider Electric 专家及服务相结合,保障业务连续性。EcoStruxure Asset Advisor 服务让您能够及早找出并解决问题,以免演变成严重事态,这就降低了安全风险,减少了计划外停机时间、运营损失以及费用高昂的维护工作。

EcoStruxure Resource Advisor (ERA)

EcoStruxure Resource Advisor 有助于将整个企业的能源和可持续性信息全都整合到一个基于云的平台中。EcoStruxure Resource Advisor 支持数据分析和数据操作。能源、水、废弃物、碳、建筑物指标、天气等数据全都能够整合到一个平台中,让您能够查看整个企业的高水准趋势图,细致到能够显示单个建筑物或设备的颗粒化负载分布信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?